It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode
Ön Boracay väljer hållbar avloppsvattenrening med UV-desinfektion

Ön Boracay väljer hållbar avloppsvattenrening med UV-desinfektion

Ett av de populäraste turistmålen i Filippinerna, ön Boracay, kan nu skydda sina stränder genom en innovativ lösning som renar utsläpp av avloppsvatten utan kemikalier för klorering och avklorering och som samtidigt sänker energi- och reningskostnaderna.

Boracay är en liten ö i Filippinerna känd för sina vackra vita sandstränder och sitt kristallklara vatten. På ön bor cirka 30 000 människor, men den besöks årligen av över en miljon turister. Alla år av turism har satt sina spår och lett till kraftigt förorenat vatten och förorenade stränder.

I april 2018 beslutade den filippinska regeringen att stänga ön i sex månader för att se över processer och system för att skydda miljön. Departementet för miljö- och naturresurser satte in flera åtgärder för att förbättra miljöarbetet på ön, bland annat sanering och striktare bestämmelser för att få renare vatten och en hållbar turism.

En av de viktigaste åtgärderna på ön var att sluta använda klorering i avloppsreningsverket i distriktet Balabag. Boracay Island Water Company (Boracay Water), företaget som driver reningsverket, hade använt sig av en kloreringsprocess för att desinficera det behandlade avloppsvattnet innan det släpptes ut i havet. Efter den processen fanns det dock kvar restklor i vattnet som släpptes ut, vilket påverkade den marina miljön negativt. Klor kan reagera med organiska material i vatten och bilda desinficerande biprodukter till exempel trihalometaner, halogenerade ättiksyror och kloraminer som kan vara skadliga för både människor och vattenlevande organismer.

Söker en hållbar lösning för att rena avloppsvattnet

Departementet för miljö- och naturresurser gav Boracay Water ett föreläggande om att begränsa utsläppen av restklor och kemiska biprodukter i det renade avloppsvattnet. Boracay Water lade först till en avkloreringsprocess innan avloppsvattnet släpptes ut i havet, men operatören insåg snart att det var en dyr lösning. En behandlingsanläggning med klorering och avklorering kräver kemikalier som måste transporteras till ön, vilket var dyrt och svårt att lösa logistiskt.

Boracay Water hörde av sig till Xylem för att hitta en bättre lösning. Valet föll på en lösning som desinficerar avloppsvatten med UV-ljus. Xylems UV-system i Wedeco LBX850e-serien installerades i reningsverket och ersatte klorerings- och avkloreringsprocesserna. Det trycksatta UV-systemet i slutet kärl desinficerar cirka 270 kubikmeter vatten i timmen.

Det är det första UV-systemet som installerats på Boracay och det gav omedelbart en förbättrad kvalitet på avloppsvattnet.

Xylems UV-system i Wedeco LBX-serien använder amalgambaserade lågtrycks-högeffekts-UV-lampor och förkopplingsdon av märket Ecoray. När Ecoray-tekniken används i kombination med variabla effektalternativ ger den utmärkt energieffektivitet under alla driftförhållanden. I dimmat läge kan lamporna i genomsnitt spara upp till 20 % energi jämfört med annan tillgänglig UV-teknik.

Överträffar desinficeringsmålen med färre komplikationer

Sedan UV-systemet installerades har Boracay Water både uppfyllt och överträffat desinficeringsmålen. Operatören slipper att lösa den problematiska transporten av kemikalier till ön. Dessutom är det nya systemet lättare att hantera och underhålla. Genom att inte längre behöva köpa in kemikalier till desinficeringssteget och tack vare Wedeco-systemets inbyggda energieffektivitet, har anläggningen också kraftigt minskat sina driftkostnader.

– Vi är verkligen nöjda med att ha kunnat ersätta kloret med UV-ljus. Xylems lösning har hjälpt oss att nå våra desinficeringsmål. Samtidigt har vi minskat våra driftkostnader tack vare att vi slipper transportera kemikalier hit till ön och att Wedeco-systemet har så låg energiförbrukning, säger Jacquelyn Maquirang, driftansvarig för avloppsvatten på Boracay Island Water Company.

”Det viktigaste nu är att vi kan förse samhället med en hållbar lösning för utsläpp av avloppsvatten utan någon negativ påverkan på havsmiljön.”

– Med Xylems UV-lösning har Boracay Water minimerat koncentrationerna av skadliga klorbiprodukter i avloppsvattnet som reningsverket släpper ut. UV-desinfektion är en idealisk behandlingslösning för samhällen som vill minska användningen av kemikalier och skydda sina omgivningar, säger Peer Krueger, global produktchef för UV-system på Xylem.

Xylems lösningar för en hållbar framtid

Xylem bidrar till att bygga en hållbarare värld med större resiliens samtidigt som sociala och ekonomiska värden skapas. Ladda ned Xylems hållbarhetsrapport 2021 och läs mer.

 
Begär information