It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Oväntade variationer i vattennivå

Applikation

Denna avvikelsetyp gäller för pumpstationer för avloppsvatten som är utrustade med en analog nivågivare.

Beskrivning

Användare meddelas om denna avvikelse om den uppmätta vattennivån sjunker upprepade gånger när ingen pump körs.

Möjliga orsaker

  • Ett fel i eller andra problem med den analoga nivågivaren
  • Ett fel i styrsystemet
  • Ett problem med pumpens backventil
  • Felaktig stationskonfiguration i Secure Connect

Relaterade diagram för utvärdering

För anvisningar om var du hittar relaterade diagram för undersökning, se
”Var hittar jag avvikelsediagrammen för undersökning?” under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Anomalier .

Beskrivning av diagrammet Första dagen som avvikelsen detekterades

Diagrammet visar följande data:

  • Driftstatus för varje pump i stationen den första dagen som avvikelsen detekterades
  • Vattennivån den första dagen som avvikelsen detekterades

Diagrammet låter användaren utvärdera problemet som har orsakat avvikelsen.

Beskrivning av diagrammet Aktuell status för stationen

Diagrammet visar när avvikelsen är aktiv. Diagrammet visar följande data:

  • Driftstatus för varje pump i stationen under de senaste 24 timmarna
  • Vattennivån under de föregående 24 timmarna

Diagrammet låter användaren utvärdera stationens aktuella tillstånd.

Om avvikelsen har upphört visas endast diagrammet Första dagen som avvikelsen detekterades.

Utvärdering av diagram, exempel 1

Stationen har två pumpar som är inställda att alternera regelbundet och att köras mellan konstanta start- och stoppnivåer. Diagrammen visar att den uppmätta vattennivån är mycket bullrig, vilket gör att pumpens cykler är svåra att särskilja. Denna trend indikerar ett fel i den analoga nivågivaren.

I detta exempel är situationen särskilt allvarlig eftersom den felaktiga nivågivaren mäter orealistiska nivåspikar som startar pumparna. Omedelbart därefter mäter givaren en nivå som är lägre än den konfigurerade stoppnivån och stoppar därmed pumparna. Detta beteende resulterar i hundratals onödiga cykler varje dag för båda pumparna, vilka startar och stoppar i en snabb följd.

Utvärdering av diagram, exempel 2

Den uppmätta vattennivån överensstämmer med en regelbunden pumpdrift mellan de konfigurerade start- och stoppnivåerna. Samtidigt är användningen av pumparna konstant lika med noll, vilket inte motsvarar trenden för vattennivå. Detta beteende indikerar ett problem med konfigurationen av stationen i Secure Connect, snarare än med själva stationen.

Inaktivera avvikelsetypen

Om beteendet som identifieras som en avvikelse är normalt för en station ska avvikelsetypen inaktiveras. Mer information finns i "Hur aktiverar eller inaktiverar jag en anomalityp?" under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Anomalier .

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.