It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Återflöde

Applikation

Denna avvikelsetyp gäller för pumpstationer för avloppsvatten för vilka pumpdriftstatus och vattennivå är tillgängliga.

Beskrivning

Användare meddelas om denna avvikelse om dessa villkor är uppfyllda:

  • Vattennivån ökar betydligt direkt efter att pumpen stoppas.
  • När pumpen stannar ökar vattennivån betydligt snabbare än när pumpen startar.

Möjlig orsak

Ett problem med pumpens backventil

Relaterade diagram för utvärdering

För anvisningar om var man hittar relaterade diagram för undersökning, se ”Var hittar jag diagrammen för undersökning?” under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Anomalier .

Beskrivning av diagrammet Den första dagen som avvikelsen detekterades

Diagrammet visar följande data:

  • Driftstatus för varje pump i stationen
  • Vattennivån, om tillgänglig

Tidsperioden i diagrammet är dagen då avvikelsen började, med maximal upplösning.

Diagrammet låter användaren utvärdera problemet som orsakade avvikelsen.

Beskrivning av diagrammet Stationens aktuella status

Diagrammet visar när avvikelsen är aktiv. Diagrammet visar följande data:

  • Driftstatus för varje pump i stationen
  • Vattennivån, om tillgänglig

Tidsperioden i diagrammet är den gångna dagen, med maximal upplösning.

Diagrammet låter användaren utvärdera stationens aktuella status.

Beskrivning av diagrammet Pumpanvändning

Diagrammet visar den dagliga användningen av varje pump i stationen. Tidsperioden i diagrammet är flera dagar. Diagrammet låter användaren utvärdera följande objekt:

  • Pumpanvändningen under tidsperioden
  • För stationer med flera pumpar, skillnader i användning mellan pumparna under tidsperioden

Utvärdering av diagram, exempel 1

I detta exempel är stationen en pumpstation för avloppsvatten med två pumpar som är inställda på att alternera regelbundet.

Diagrammet Den första dagen som avvikelsen upptäcktes visar att vattennivån ökar snabbt direkt efter det att pumparna har stoppat från kl. 11.00 den 10 januari. På mindre än en minut ökar nivån till halva nivåintervallet mellan startnivån och stoppnivån. Nivån ökar sedan gradvis tills den når startnivån.

Denna trend för vattennivån indikerar att det inte finns något ökat inflöde som orsakar den snabba ökningen av vattennivån när pumparna stoppar. I stället kan det vara problem med en backventil.

Diagrammet Stationens aktuella status visar att avvikelsen fortfarande pågår i det ögonblick då användaren tittar på diagrammen.

Diagrammet Pumpanvändning visar att, sedan den 10 januari, har användningen av pump 1 ökat betydligt och är mycket högre än användningen av pump 2. Denna trend bekräftar att det kan finnas ett problem med en backventil.

Utvärdering av diagram, exempel 2

I detta exempel är stationen en pumpstation för avloppsvatten med två pumpar som är inställda på att alternera regelbundet.

Diagrammet Den första dagen som avvikelsen upptäcktes visar att vattennivån fram till kl. 12.00 den 30 juni ökar linjärt mellan stoppnivån och startnivån.

Vid cirka 12 AM ökar drifttiden för pump 1 betydligt.

Efter cirka 7 timmar ökar vattennivån snabbt när pumparna stannar. Om några minuter når nivån 3/4 av det totala nivåområdet. Nivån ökar sedan gradvis tills den når startnivån.

Denna trend för vattennivån indikerar att det inte finns något ökat inflöde som orsakar den snabba ökningen av vattennivån när pumparna stoppar. I stället kan det vara problem med en backventil.

Diagrammet Stationens aktuella status visar att avvikelsen fortfarande pågår i det ögonblick då användaren tittar på diagrammen.

Diagrammet Pumpanvändning visar att, sedan den 29 juni, har användningen av pump 1 ökat betydligt och är mycket högre än användningen av pump 2. Denna trend bekräftar att det kan finnas ett problem med en backventil.

Inaktivera avvikelsetypen

Om beteendet som identifieras som en avvikelse är normalt för en station ska avvikelsetypen inaktiveras. Mer information finns i "Hur aktiverar eller inaktiverar jag en anomalityp?" under Vanliga frågor och svar om evenemanget > Anomalier .

Relaterade frågor och svar

Många användare har haft liknande frågor om händelser, larm, avvikelser och incidenter.