It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Smart vatten: övervakning och analys av miljön

Smart vatten: övervakning och analys av miljön

Med smart vattenteknik kan du effektivt övervaka ekosystem i realtid. Det här övervakningssystemet hjälper dig att fatta smartare beslut om ytvattenkvalitet, grundvattenresurser och aktivitet i hav och kustområden. Här kan du läsa om hur Xylems smarta teknik upptäcker trender och förhållanden i Mississippifloden och utanför Rio de Janeiro.

Att övervaka ytvatten och grundvatten kan innebära många utmaningar: strängare lagar och regler som måste uppfyllas, hot som algblomning, fiskdöd och sedimentplymer som snabbt måste kunna upptäckas och dricksvattenkällor som måste skyddas före och efter stormar.

Urbaniseringen och förändringar inom jordbruket utgör också hot mot grundvattnet. Överanvändning har lett till utarmade grundvattenresurser, vilket i sin tur resulterar i uttorkade brunnar, försämrad grundvattenkvalitet, saltvattenintrång i grundvattnet och marksättningar.

Med smart vattenteknik kan hoten upptäckas i realtid så att samhällen kan göra sig redo för framtiden. Fjärrsensorer kan kontinuerligt övervaka och rapportera en mängd olika vattenresursparametrar.

Insamlade data kan även analyseras automatiskt så att varningar kan gå ut eller referensvärden för vattenkvaliteten fastställas. Kontinuerlig övervakning online gör det lättare att förstå vattenkällorna och hur de förändras.

Xylems smarta vattenteknik för övervakning av ekosystem

Med Xylems smarta vattenteknik för miljöövervakning kan vattenkvaliteten förbättras och resurser skyddas. Vår utrustning samlar in data i realtid och tål tuffa förhållanden.

För miljö- och kustvattenkvalitetsövervakning erbjuder Xylem-företaget YSIsensorer, instrument, programvara och datainsamlingsplattformar. Xylem-företaget SonTek omfattar akustiska dopplerinstrument för mätning av vattenhastighet, flöde, utsläpp, strömmar och vågor.

För sjömätning finns Xylem-företaget HYPACK, som består av programvara för datainsamling och databehandling och möjliggör realtidsbilder, terrängmodellering och statistiska rapporter. Det gör det möjligt att undersöka erosion och sediment, övervaka farledsförhållanden och skapa profiler av sedimentlager under vatten.

Kundexempel: National Great Rivers Research and Education Center (NGRREC)

Insamling av data om Mississippifloden

Utmaning: NGRREC har som mål att etablera ett globalt nätverk av plattformar för realtidsövervakning av vattenkvaliteten i stora floder runtom i världen. Centrets partner hade tagit stickprover på vattenkvaliteten i Mississippifloden i USA i över 20 år. Eftersom dessa prover togs i intervall över ett brett spann inhämtades inga data om förändringar inom kortare tidsperioder, som till exempel en översvämningspuls över en veckas tid.

Lösning och resultat: I samarbete med YSI har NGRREC konstruerat och sjösatt tre övervakningsbojar som kontinuerligt samlar in realtidsdata om vattenkvalitet och planktonalger. Bojarna är utrustade med en YSI EXO2-sond, UV-nitratsensor, vädersensor och datainsamlare. Dessa stationer för kontinuerlig övervakning har fyllt luckorna i de data som samlades in från stickproverna och hjälper forskarteamet att hitta svaren på specifika frågor. Läs mer.

Kundexempel: Rio de Janeiros lotsorganisation

Oceanografiska realtidsdata direkt i din smartphone

Utmaning: I den brasilianska delstaten Rio de Janeiro måste lotsarna hantera starka strömmar, hårda vindar och dimma när de navigerar genom den smala kanalen fram till Sepetiba-viken. Fartygen navigerar de 43 meter breda lasterna på den grävda kanalen som bara är 200 meter bred. Vindarna viner in mot kusten och kastas tillbaka när de slår mot bergen som omger viken. Vid dåligt väder bildas dimma och regnmoln i bergen och gör sikten nästintill obefintlig.

Lösning och resultat: Rio de Janeiros lotsorganisation begärde att hamnägarna skulle installera övervakningssystemet SISMO®, som överför data om strömmar, vattennivåer, tidvatten, temperatur, sikt och vindens hastighet och riktning direkt till lotsarnas smartphones. Systemet har en SonTek Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) som registrerar data om strömmarnas hastighet och riktning genom hela vattenpelaren och utför mycket exakta djupmätningar. Allt uppdateras med fem minuters intervall. Läs mer.

efter Chad Henderson