It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem-teknik hjälper Scottish Water att minska sina utsläpp

Xylem-teknik hjälper Scottish Water att minska sina utsläpp

För att nå målet om nettonollutsläpp till år 2040 samarbetar Scottish Water med Xylem för att uppgradera hundratals pumpstationer med hållbar teknik. Under en första provperiod minskade Flygt Concertor-pumpsystemet det oplanerade underhållet med 99,8 % och energiförbrukningen med upp till 60 %. Xylems digitala övervakningstjänst Avensor för pumpstationer har också minskat antalet akuta utryckningar betydligt.

Scottish Water, Skottlands statsägda vattenleverantör, förser fler än 2,6 miljoner hushåll och 150 000 företagsfastigheter med viktiga vatten- och avloppstjänster. År 2019 satte Scottish Water upp mål för att nå nettonollutsläpp till år 2040, hela fem år tidigare än den skotska regeringens plan för att nå nettonollutsläpp i hela landet.

– I Skottland är man stolt över sin natur och sina friluftsområden. Så på Scottish Water har vi satt upp en ambitiös plan för att minska koldioxidutsläppen och miljöpåverkan från vår verksamhet. Att transportera och rena avloppsvatten är oerhört energikrävande. Så allting vi kan göra kommer att ha stor påverkan på våra möjligheter att nå nettonollmålen både för Scottish Water och för landet, säger Nathan Wield, Wastewater Operations West Manager på Scottish Water.

I Scottish Waters färdplan för nettonollutsläpp ligger fokus på förnybar energi och stora investeringar i innovativ grön teknik. År 2019 inledde Scottish Water ett samarbete med Xylem för att prova Flygt Concertor-pumpsystemet på några pumpstationer. Målet var att minska reningsverkets energiförbrukning och antalet akuta utryckningar.

Prioriterar pumpstationerna med störst problem

– Som utrustningsleverantör har vi alltid haft ett mycket nära samarbete med Scottish Water. Vi bad dem sammanställa en lista över de pumpstationer som tog mycket tid och resurser i anspråk på grund av oplanerade utryckningar. Efter ett par installationer växte deras förtroende för Concertor eftersom produkten fungerade precis som det var tänkt. Det oplanerade underhållet hade minskat med 99 %, säger Alan Black, säljchef på Xylem i Skottland.

FFlygt Concertor har en inbyggd funktion för rengöring av sump och rör samt Xylem-tekniken Adaptive N som upptäcker och löser upp blockeringar. Pumpen kan också anpassa sin prestanda efter hur flöden förändras och den har en Super Premium-motor som uppfyller IE4. Allt detta sammantaget gör att energiförbrukningen kan minska med upp till 70%.

“Efter den framgångsrika testet av Concertor, och förståelsen för de energibesparingar som följde med, ledde detta till fler test och så småningom till att systemet infördes i större skala", säger Wield. "Idag har vi cirka 300 Concertor-pumpar installerade i Skottland, och många fler är på gång.”

Utökar med fjärrövervakning av pumpstationer

När Avensor, Xylems digitala lösning för pumpstationsövervakning, lanserades under 2020 såg Scottish Water ännu en möjlighet att effektivisera verksamheten. Avensor samlar in, analyserar och överför pumpstationsdata via molnet och ger operatörerna insyn i stationernas prestanda i realtid. Hittills har Avensor installerats i runt 90 av Scottish Waters pumpstationer och varje månad läggs ytterligare några till.

”Insikterna som Avensor ger oss är helt fantastiska. Vi kollar alltid prestandan i Avensor-appen i förväg innan vi ska ut till en pumpstation och om allt fungerar som det ska behöver vi kanske inte ens ta oss dit”, säger Wield.

– Vi kan kolla hur våra stationer mår utan att behöva åka runt till allihop. Det sparar oss massor av tid och minskar utsläppen. Det är ett proaktivt sätt för oss att åtgärda problem i tid i stället för att bara hoppas på att vi ska råka se felet vid ett rutinbesök, tillägger han.

Wield fortsätter med att understryka vikten av användarvänlighet för operatörerna när ny teknik ska införas som ett led i den digitala omställningen för att nå hållbarhetsmålen.

– Om tekniken är rätt utformad och enkel för operatörerna att komma åt och använda, kan de också lättare ta den till sig. Gör man saker och ting för komplicerade och krångliga stöter man bara på motstånd. Med Avensor blir allt självklart. Till och med diagrammen är lätta att förstå. Operatörerna kan direkt bedöma pumpens prestanda och nivåerna i brunnen och få all information de behöver, säger han.

Underlag till genomförandet av nettonollplan

Som ett led i sitt ständiga arbete att minska sina utsläpp har Scottish Water tillsatt en särskild energieffektiviseringsgrupp som har i uppgift att ta fram nya energieffektiva tekniker och processer som ger bra avkastning på investeringen.

– I ett avloppsvattenperspektiv är det väldigt bra att ha det här teamet. Om en ny pump eller blåsmaskin behövs kan de ta fram underlag till ett affärsbeslut och föreslå energieffektiva alternativ. Allt måste alltså inte vila på teamledarnas axlar, som då istället kan fokusera på att regler följs och att avbrotten blir minimala. Med den här gruppen integrerad i avloppsvattenverksamheten kan vi alla arbeta tillsammans mot samma mål, säger han.

Att nå nettonollutsläpp fram till 2040 kan verka ett tufft mål, men det är inte omöjligt, menar Wield.

“På avloppssidan har man nog inte kommit riktigt lika långt som i vattensektorn när det gäller införandet av ny teknik”, säger han. ”Men samtidigt innebär ju det att möjligheterna att göra skillnad blir ännu större. När vi kan uppgradera våra anläggningar och jobba mera effektivt kan det resultera i enorma förbättringar.”

Scottish Water kommer att fortsätta samarbeta med Xylem för att uppgradera sina pumpstationer med Flygt Concertor och Avensor-teknik.

– När vi behöver byta ut pumpar ser vi numera Concertor som vår favoritpump. Vi tittar också på hur vi kan använda Avensor för att inhämta data om några av våra större pumpstationer. Xylem har varit väldigt lyhörda för vad vi behöver och de har anpassat sina lösningar så att de kan hjälpa oss arbeta ännu mer effektivt. Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med Xylem för att nå vårt nettonollmål, säger Wield.

Learn more about the Flygt Concertor pumping system. 

Learn more about Xylem Avensor digital monitoring service for pump stations.