It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Osby kommun minskar antalet akuta jourutryckningar till avloppspumpar med Flygt Concertor

Tio år med tillförlitlig pumpdrift, färre utryckningar och mer tid för planerat arbete

Osby kommun i södra Sverige anlitar Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) för driften av sin vatten- och avloppsinfrastruktur. Återkommande igensättningar vid en avloppsanläggning ledde till täta jourutryckningar på kvällar och helger. År 2016 vände sig SBVT till Xylem och det intelligenta pumpsystemet Flygt Concertor® för att lösa problemet.

Före Concertor behövde driftpersonalen rycka ut nästan varje vecka för att hantera pumpproblem. Pumparna måste lyftas upp för service minst två gånger i månaden. Sedan Concertor installerades 2016 har endast ett oplanerat pumplyft behövts på över tio år.

Minskningen av akuta insatser sparar omkring 50 arbetstimmar för driftpersonalen varje år.

Utmaningen

SBVT ägs gemensamt av fyra kommuner i södra Sverige – Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge – och ansvarar för vatten- och avloppstjänster för fler än 55 000 invånare.

I Osby ansvarar SBVT för fem avloppsreningsverk, fem dricksvattenanläggningar och fler än 20 avloppspumpstationer. Patrik Nilsson, driftledare på SBVT, leder ett mindre team som arbetar med både vatten- och avloppsanläggningar.

Återkommande pumpigensättningar innebar en betydande belastning för teamet. Vid en avloppspumpstation satte trasor och golvmoppar ofta igen pumparna och ledde till akuta jourutryckningar. Den som hade jour kunde åka till anläggningen och försöka starta om pumpen, men om pumpen behövde lyftas upp måste ytterligare en medarbetare kallas in. Det kunde ta omkring två timmar från det första larmet innan teamet kunde börja åtgärda problemet på plats.

Dessa oplanerade insatser var störande och kostsamma. De krävde personalens tid, resor och, när en pump behövde lyftas, ytterligare personal och utrustning.

Lösningen

År 2016 lanserade Xylem Flygt Concertor, världens första avloppspump med integrerad intelligens. Concertor utvecklades för att hantera just den här typen av utmaningar vid avloppspumpning: att hålla pumparna i drift under krävande förhållanden och samtidigt minska behovet av att operatörerna manuellt rensar bort igensättningar. Därför rekommenderade Xylem att SBVT skulle prova Concertor vid den anläggning som hade de mest frekventa problemen.

Den nya Concertor-pumpen löste det återkommande problemet med igensättningar vid pumpstationen, och Osby beslöt att införa tekniken även på andra platser med liknande problem. Kommunen har nu sju Concertor-enheter i drift.

Flygt Concertor är ett intelligent dränkbart pumpsystem för avloppsvatten, utvecklat för att hålla avloppsvattnet i tillförlitlig rörelse med mindre behov av operatörsingripanden.

En del av intelligensen är pumpens förmåga att upptäcka och reagera på möjliga igensättningar. Dess Adaptive N®-hydraulik är utformad för att motverka igensättningar redan från början. Om systemet upptäcker en begynnande igensättning kan det starta en automatisk rengöringscykel som hjälper till att få loss materialet och återställa en effektiv pumpdrift.

Den inbyggda övervakningen registrerar också pumpens driftshistorik, så att driftpersonalen i Osby kan se när Concertor har startat en rengöringscykel. Det hjälper dem att kontrollera att pumparna fungerar som de ska. Om flera rengöringscykler sker under kort tid kan driftpersonalen se till att sumpen rengörs genom slamsugning.

Resultaten

Sedan Concertor installerades har Osby uppnått betydande förbättringar när det gäller pumparnas driftsäkerhet, underhållets effektivitet och driftskostnaderna:

  • Färre oplanerade pumplyft: Endast ett på cirka tio år, jämfört med minst två i månaden före Concertor.
  • Mindre arbete med akuta jourutryckningar: Cirka 50 färre timmar per år.
  • Lägre kostnader för akuta insatser: Färre kostsamma utryckningar på kvällar och helger.
  • Mindre manuell rengöring: Automatisk detektering och rengöring av igensättningar minskar behovet av att rensa pumparna manuellt.
  • Enklare underhåll: Planerad årlig service, med mycket litet behov av löpande tillsyn mellan servicetillfällena.

Att minska det reaktiva underhållet handlar om mer än att bara slippa åka ut till en anläggning. Det ger driftpersonalen mer förutsägbara arbetsförhållanden och mer tid för planerat underhåll och andra prioriteringar.

Långsiktig driftsäkerhet

Osby har använt Flygt-pumpar i flera decennier, och Concertor har nu varit en del av kommunens avloppsverksamhet i omkring tio år.

Concertor-pumparna får planerad service av Xylem en gång om året och kräver i övrigt mycket lite löpande tillsyn från SBVT:s personal. I stället för att gång på gång behöva rycka ut till igensatta pumpar kan driftpersonalen lita på att systemet självt upptäcker och åtgärdar många potentiella igensättningar.

Resultatet är färre akuta utryckningar, mindre manuellt underhåll och effektivare användning av driftpersonalens tid – samtidigt som Osby kan hålla sin avloppsinfrastruktur i tillförlitlig drift år efter år.

”Man glömmer nästan bort pumparna eftersom vi knappt behöver arbeta med dem. När de väl är installerade och igång behöver vi i princip inte röra dem.”
Patrik Nilsson, driftledare, SBVT