It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kraftfull pump i slimmat format

Kraftfull pump i slimmat format

Xylems nya propellerpumpserie Flygt Slimline är specialkonstruerad för hantering av stora mängder vatten vid låg tryckhöjd. Dessa självrengörande axialpumpar kräver mindre utrymme och underhåll men har ändå högre verkningsgrad och klarar sig bättre mot igensättning. Läs vidare så får du veta mer om hur det fungerar.

Av Isabelle Kliger

Propellerpumpserien Flygt Slimline har tagits fram för att möta den växande efterfrågan på mindre pumpar med stort flöde och låg tryckhöjd som kan användas för översvämningsreglering, bevattning från öppna diken och i pumpstationer på reningsverk. Pumparna är utrustade för att klara allt från rent vatten till det besvärligaste avloppsvatten.

– Jag tror att den här produkten kommer att sätta en ny standard inom strömningsmekaniken, säger Xylems globala marknadschef för stora pumpar, Stefan Abelin.

– Vi vet att kostnaden för att flytta vatten har stor betydelse för en anläggnings totala driftkostnader. Med Flygt Slimline-pumparna kan kunderna både sänka sina kostnader och maximera pumpstationernas prestanda och verkningsgrad.

Hög verkningsgrad

Slimline-pumparnas höga verkningsgrad beror bland annat på propellerns optimerade lastfördelning. Propellerbladen är dessutom utrustade med den patenterade N-tekniken med den bakåtlutade formen på framkanten. Detta rensar undan skräp från propellern medan de specialkonstruerade gejdskenorna hjälper till att driva ut det från pumphuset.

– Vår revolutionerande N-teknik används för närvarande i över 300 000 installationer runtom i världen. Forskning har visat att pumpar med N-teknik är betydligt mer kostnadseffektiva än andra typer av pumpar, tack vare deras överlägsna verkningsgrad och skydd mot igensättning, säger Abelin.

Slimmat format och lägre kostnader

Den nya Flygt Slimline-seriens lilla profil garanterar även en enkel installation och lägre byggkostnader. Pumparna kräver mindre utrymme, vilket i sin tur innebär att mindre pumpstationer kan byggas. Byggkostnaderna kan minimeras eftersom en mindre pumpstation inte kräver lika höga investeringskostnader för schaktning, betong och arbete.

Flygts applikationsingenjörer finns även till hands och kan hjälpa kunderna med allt från valet av pump till expertråd och planritning till pumpstationen. På så sätt kan alla problem som uppstår hanteras utifrån de specifika behov och begränsningar som finns i varje unikt projekt.

– Med drygt 100 år inom vatten- och avloppspumpbranschen har Xylem byggt upp en unik expertis och försöker hela tiden hitta nya vägar för att utveckla de mest innovativa lösningarna för sina kunder, säger Stefan Abelin.

– Oavsett om Slimline-propellerpumparna används kontinuerligt eller intermittent, för rent eller förorenat vatten, har de här nya pumparna all den dynamik som behövs för att effektivt och driftsäkert flytta stora volymer.

efter Isabelle Kliger