It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Äventyrsbad minskar klor- och energianvändningen med Wedeco UV-system

Äventyrsbad minskar klor- och energianvändningen med Wedeco UV-system

I allmänna badbassänger är det viktigt att garantera en säker vattenkvalitet och skydda badarnas välbefinnande. På äventyrsbadet H2O i Herford, Tyskland, använder man ett Wedeco UV-system för att minska klor- och energianvändningen och samtidigt garantera vattenkvaliteten. Anläggningens nya lågtryckssystem från Wedeco använder 10 procent av den energi som ett medeltryckssystem förbrukar och förbättrar lukten i bassängerna.

När klor används i bassänger kan det förenas med ammoniak och organiska föreningar till kloraminer som är irriterande för huden och ögonen för dem som badar. Äventyrsbadet H2O i Herford, som drivs av vattenverket i staden, ville hitta en lösning som sänkte de kombinerade klorföreningarna och som uppfyllde de tyska vattenbehandlingsreglerna.

Med ett UV-system kan kloranvändningen i bassänger minskas och hud- och ögonirritationer undvikas. Även mängden färskt vatten som behöver tillsättas i bassängerna minskar, vilket i sin tur gör att mindre energi går åt till uppvärmningen av vattnet. Vattenverket i Herford hörde av sig till Xylem för att hitta en bättre behandlingslösning.

Mindre klor i bassängen med Wedeco UV-system

– Under rådgivningsarbetet gick vi grundligt igenom alla parametrar och tog fram en specialkonstruerad lösning. Vårt lågtryckssystem bryter ned monokloraminer så att de inte längre förenas. Mindre klor behöver då tillsättas i bassängvattnet, vilket gör att dikloraminerna och trikloraminerna minskar i vattnet, förklarar Carlos Silva, Sales Area Manager för processteknik på Xylem.

Vattenverket i Herford började med att prova Wedeco-systemen inom ramen för ett hyravtal. De blev snabbt övertygade om att systemet var effektivt och köpte in det. Genom att hyra systemet först kunde man få testa lågtrycks-UV-lösningen utan att ta några större investeringsrisker. Xylems UV-system kan också hyras för kortare perioder om filtreringen inte fungerar eller om filtret ska saneras.

Lågtrycks-UV-system desinficerar vattnet effektivt

På äventyrsbadet H2O i Herford används desinficeringssystemet BX650e från Wedeco (flöde 400 m³/h) som är integrerat i anläggningens vattencirkulationsprocess och UV-desinficeringssystemet 900e från Spektron(flöde 600 m³/h), som arbetar i det fördolda för besökarna.

UV-behandlingssystemet inaktiverar 99,99 procent av patogenerna i vattnet. Detta eliminerar även den mikrobiella tillväxten på filtreringsutrustningen, vilket annars skulle leda till problem. Mikrobiella föroreningar av badbassänger kan undvikas direkt från början så att behovet av klor och mängden kloraminföreningar minskar.

De tyska reglerna rekommenderar medeltryckssystem trots att de förbrukar mycket mer energi. Wedeco-lågtryckssystemet som används på äventyrsbadet använder bara runt 10 procent av den energi som krävs totalt av ett alternativt medeltryckssystem. OptiDose-styrsystemet ökar energieffektiviteten ytterligare genom att justera UV-styrkan efter vattenkvaliteten.

Mindre lukt och långsiktiga fördelar med Wedeco-systemet

– Redan kort efter att utrustningen togs i drift har äventyrsbadets personal rapporterat märkbart mindre lukt, berättar Friedrich Peters, tekniskt ansvarig vid äventyrsbadet H2O i Herford.

Wedeco-utrustningen i Herford uppskattas ha en livslängd på över 20 år. UV-lamporna fungerar generellt felfritt i ett och ett halvt till två år. Med andra ord dubbelt så länge som andra lösningar.