It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenverk fördubblar kapaciteten med nytt DAF-system

Vattenverk fördubblar kapaciteten med nytt DAF-system

Penticton, en stad 40 mil öster om Vancouver i British Columbia i Kanada, behövde uppgradera sin dricksvattenanläggning på grund av det ökade vattenbehovet under sommaren.Genom att ersätta sedimenteringsprocessen med flotationssystemet Leopold Clari-DAF från Xylem fördubblade man anläggningens kapacitet utan att behöva bygga ut den befintliga vattenbehandlingsprocessen. 

Penticton i västra Kanada med sina 35 000 permanenta invånare är ett populärt resmål och under sommarmånaderna leder turism och gräsbevattning till att vattenbehovet nästan fyrdubblas. 2003 gick det åt 55 miljoner liter per dag (MLD), vilket var nära att tangera anläggningens maxkapacitet på 60 MLD. 

Dessutom klarade inte anläggningens filtreringsprocess av att hantera de olika råvattenkällorna. När vattenverket i Penticton byggdes 1996 var det meningen att hälften av vattnet skulle tas från Okanagan-sjön och andra hälften från ån Penticton Creek. Men behandlingsprocessen var ofta problematisk vid höga flöden när vattnet i ån blev kraftigt missfärgat och grumligt. För att kunna möta det ökade behovet tvingades man ta allt råvatten från sjön så att fasta partiklar inte skulle ta sig igenom bassängen och filtrerbarheten skulle bli bättre. 

Anläggningen behövde en lösning som både ökade kapaciteten och gjorde det möjligt att använda vatten från ån även vid hög turbiditet. Eftersom en utbyggnad av anläggningen skulle kosta mer än vad som inrymdes i kommunens budget anlitade Penticton AECOM för att ta fram en helhetslösning till ett bra pris. 

Sjunka eller flyta 

Pentictons vattenverk använde tidigare ett gravitationssedimenteringssystem där flockar eller klumpar av partiklar samlades upp i lamellseparatorer.

När AECOM och stadsingenjörerna tog hänsyn till investeringskostnader och totala livscykelkostnader kom de fram till att den bästa och billigaste strategin skulle vara att byta ut de befintliga lamellseparatorerna mot det högpresterande flotationssystemet DAF (Dissolved Air Flotation). 

Till skillnad från sedimentering, där det tar tid för partiklarna att separeras från vattnet eftersom de måste sjunka, använder Leopold Clari-DAF-systemet små luftblåsor som för partikelflockar upp till ytan där de sedan avskiljs på mekanisk väg. Renat vatten kan därigenom tappas från rör på bassängbotten med tre till fyra gånger kortare laddningstid än en konventionell sedimenteringsbassäng. Leopold Clari-DAF-systemet förbättrar även kvaliteten på renat gråvatten och kan sänka de totala driftkostnaderna på minsta möjliga yta. 

Kostnadseffektiv konstruktion 

För den slutliga konstruktionen för Pentictons lösning behövdes två Leopold Clari-DAF-bassänger, som används parallellt, och som tar upp lika stor plats som en lamellseparator. Byggarbetet inleddes 2008 och systemet sattes i drift 2010. Samtidigt uppgraderade man vattentäktsystemet i ån och den befintliga slamhanteringsanläggningen. 

– Med det högpresterande DAF-systemet kunde man behålla större delen av de befintliga anläggningarna och byggnaderna och i slutändan spara in mycket i både byggkostnader och arbetstid, säger Rob Wiley, chefsingenjör inom vattenrening på Xylem. 

Bättre prestanda 

Efter ombyggnaden ska anläggningen nu klara sommarsäsongens höga vattenförbrukning med upp till 115 MLD renat vatten ända fram till 2025. Dessutom har behandlingen av vatten från ån visat sig hålla en högre standard, oavsett vilka flödesförhållanden som råder. 

– Med Leopold Clari-DAF-systemet från Xylem har staden Penticton nu fått uppgraderad vattenreningskapacitet till ett överkomligt pris med utmärkt prestanda som kan tillgodose stadens vattenbehov de närmaste tjugo åren, säger Brent Edge, vattenkvalitetsansvarig vid Pentictons vattenverk. 

Den förbättrade filtrerbarheten har inneburit att filtreringskapaciteten har ökat med 50 procent och mängden backspolningsvatten har minskat kraftigt eftersom filtret kan köras längre. Anläggningen har därför inte längre problem med slamhanteringen under högsäsong. Nu kan anläggningen fungera enbart med vattenuttag från ån om problem någonsin skulle uppstå med sjövattentäkten eller intagsledningarna från sjön. 

Läs mer om Xylems flotationssystem Leopold Clari-DAF.

efter Simon