It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Fyra fördelar med digitala tvillingar för vattenverk

Fyra fördelar med digitala tvillingar för vattenverk

Alla talar om digitala tvillingar, men vilka är de mest praktiska tillämpningarna och fördelarna med denna teknik för vattenverk? Låt oss reda ut detta.

Vad är en digital tvilling? En digital tvilling kombinerar data med en driftsmodell. Detta hjälper operatörer att förstå hur en fysisk tillgång, en process eller ett system ska fungera. Det ger en förståelse för vad som händer när förhållanden förändras, vilket på sikt kan hjälpa vattenverk att öka sin produktivitet och effektivitet.

Det man gör är att integrera data i en digital tvilling så att man kan upptäcka avvikelser och fastställa orsaken till dem samt testa olika scenarier och förutse det specifika utfallet för dessa scenarier. Traditionella modeller för att simulera infrastrukturer kostar mycket pengar att bygga och är inte enkla att jämföra med verkliga data.

I dag finns det avancerade verktyg för maskininlärning som är bättre på att återge infrastrukturer eftersom de kalibreras automatiskt utifrån historiska data.

Digitala tvillingar ger fördelar på fyra olika plan för vattenverk:

1. Insyn: På den mest grundläggande nivån kan en digital tvilling visa operatörer vad som händer i en tillgång, en process eller i ett system just för stunden. På den här nivån måste operatörer vidta åtgärder utifrån vad de kan se av den pågående driften.

2. Scenarier: På den här nivån kan den digitala tvillingen bearbeta variabler och förutsäga ett utfall. Operatören behöver dock fortfarande optimera tillgången, processen eller systemet manuellt.

3. Rekommendationer: I mer avancerade tillämpningar genererar den digitala tvillingen flera scenarier och ger rekommendationer för hur driften kan uppfylla angivna nyckeltal. Operatören väljer sedan ett tillvägagångssätt baserat på dessa rekommendationer.

4. Styrning: I kombination med beslutstödssystem och vattensystemexpertis har den digitala tvillingen potential att utföra autonom optimerad styrning, vilket avlastar operatörerna så att de kan fokusera på andra uppgifter.

En digital tvilling är en så kallad möjliggörande teknik och inte en lösning. Potentialen med den kan bara realiseras i hur datan tillämpas.

I de mer avancerade tillämpningarna som beskrivs ovan, kombineras den teknik som möjliggör digitala tvillingar med avancerad datavetenskap, hydroinformatik och vattensystemexpertis för att tillhandahålla ett kraftfullt beslutstödssystem. Denna ”fullspäckade” digitala tvilling ser till att vattenverk kan tillgodose behoven i de samhällen de är anslutna till på ett tillförlitligt, prisvärt och hållbart sätt.

Vill du veta mer?

Ladda ned vår e-bok: From digital twin to decision intelligence

Där får du veta:

  • Vad tekniken bakom digitala tvillingar gör för att optimera driften.
  • Hur vattenverk använder tekniken för att få maximal nytta av den.
  • Vad som är bästa praxis enligt de vattenverk som gått före.