It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenverk väljer innovativa filterbottenelement för hög prestanda

Vattenverk väljer innovativa filterbottenelement för hög prestanda

Vattenverket Lake County Public Water District i norra Illinois, USA, behövde uppgradera sitt system för filtrering och backspolning för att kunna garantera långsiktig driftsäkerhet. Xylems filterbottenelement Leopold Type 360 var inget svårt val. Här får du veta varför.
 
Vattenverket behandlar 24 600 kubikmeter vatten per dygn för att förse flera grannsamhällen i norra Illinois med dricksvatten. Kvaliteten, säkerheten eller pålitligheten är inget vattenverket kompromissar med så därför har man använt sig av Leopold, en del av Xylem, i mer än ett halvt sekel.
 
Vattenverket som ligger i Zion, Illinois, har länge haft en pålitlig drift tack vare Leopolds filterbottenelement. Deras två tidigare system hade varit i drift i 25 år innan de uppgraderades. Nu har vattenverket installerat Leopolds senaste innovation inom filterbottenelement, Type 360, en marknadsledande lösning för optimal filtrering och backspolning.

”Xylem hjälpte oss in på rätt väg och i rätt riktning när vi skulle planera för det nya systemet”, säger Don White, vattenverkets administrativa chef.

Hur gravitationsfiltrering fungerar

Filtreringen avlägsnar upplösta partiklar i vattnet och är ett av de sista stegen i behandlingen av dricksvatten. I ett gravitationsfiltreringssystem rinner vatten ned genom ett medium som kan vara sand eller antracit, så att partiklarna filtreras bort. Under filtreringsprocessen samlas de fasta partiklarna i mediet som måste rensas med jämna mellanrum för att prestandan ska bevaras. Processen tar vanligtvis 24 till 48 timmar, men kan ta längre tid beroende på hur systemet för inströmmande vatten och media är utformat.
 
Fasta partiklar avlägsnas genom backspolning, en process där filterbottenelement i filtrationstanken sprutar upp vatten genom mediet så att partiklarna lossnar och kan avlägsnas. En kombination av vatten och luft (så kallad luftspolning) kan användas för att optimera processen.
 
Avgörande för att kunna säkerställa prestandan vid filtrering är tryckfallsövervakning. Tryckfall mäts som avståndet mellan botten av filterbottenelementen och vattenytan. När filtreringen startar är tryckfallet mindre, eftersom vattnet då kan röra sig mera fritt genom filtret. Allteftersom körcykeln fortgår ökar tryckfallet eftersom ansamlingen av partiklar hindrar en del av flödet. Det maximala tryckfallet för en filterkörning brukar vara 1,5 meter eftersom systemet inte fungerar optimalt över den gränsen.

Det optimala filtreringssystemet planeras

I nära samarbete med lokala tekniker och entreprenörer tog Xylems Leopold-team fram en lösning som skulle vara driftsäker över lång tid. Att säkerställa att systemet hade de nödvändiga rören för en framtida luftspolning, var en av de viktigaste faktorer att ta hänsyn till, något som kommer att minska användningen av backspolningsvatten.

”De var proaktiva och ville att vi bytte till ett nytt system av filterbottenelement som krävde mindre underhåll eller var underhållsfritt”, säger Bruce Wolfe, regional chef för Leopold.

Leopolds filterbottenelement Type 360

Type 360 är system som skruvas på plats utan fogbruk, vilket gör det möjligt att utföra underhåll på enskilda moduler. Filterbottenelementen ger en förstklassig fluidisering under backspolning. Tack vare att Type 360 kan backspola filtermediet till 100 % ovanför och mellan modulerna elimineras de döda zonerna i mediet och ökar därmed filtrets driftstider samt minskar vattenförbrukningen, förlänger mediets livslängd och sänker energikostnaderna.
 
Type 360 har också ett effektivt självrensande system för maximal tillförlitlighet och drifttid. Det var en av de många egenskaper som övertygade vattenverket som letade efter en hållbar lösning för flera decennier framåt.
 
Leopold levererade också det tekniska filtermediet som består av 38 centimeter kvartssand och 51 centimeter antracit. Installationen slutfördes i mars 2022 och vattenverket ser redan lovande resultat.

”Systemet fungerar över förväntan. Filterdriftstiden är över 150 timmar och filtrets utströmmande turbiditet är enastående. Tryckfallet är under 1,5 meter när vi kör en backspolning. Filtret har en enastående prestanda”, säger White.

Och när det handlar om människors hälsa är det just den sortens resultat man ska kunna förvänta sig.
 
– Ett filterbottenelementssystem är ett av de sista stegen i ett vattenverk. Och det är nog den allra viktigaste utrustningen. Då vill man ha ett pålitligt system som ger säkert dricksvatten till alla i samhället, säger Wolfe.
 

 
Läs mer om Xylems Leopold-gravitationsfiltreringssystem.
 
Begär information