It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

hydrovar® X: Designad för installatören, inte bara för systemdesignern

Nel mio ruolo di Product Manager, uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è quello di cercare di rispondere alle esigenze del mercato con prodotti concreti. E uno dei temi che emerge costantemente — dalla rete commerciale, dagli installatori, dai partner tecnici — è la difficoltà che si incontra in fase di installazione e messa in servizio dei sistemi.

Sistemi che funzionano perfettamente sulla carta possono diventare un problema reale in cantiere. Configurazioni complesse, interfacce poco intuitive, avviamenti lenti. Il risultato sono tempi lunghi, errori e costi imprevisti che ricadono su chi installa.

hydrovar® X risponde esattamente a questa sfida.

"När vi tänker på hydrovar® X tittar vi inte bara på hydraulisk prestanda eller energieffektivitet. Vi tittar på personen som tar den i drift dag ut och dag in. Målet är att säkerställa att den första uppstarten inte är ett pussel, utan ett naturligt och snabbt steg."

hydrovar® X integrerar en frekvensomriktare och en IE5-synkronmotor med inbäddad applikationsprogramvara som förenklar idrifttagning, programmering och daglig användning – via både en dedikerad app och en intuitiv display.

Funktioner som minskar fel och ledtider

hydrovar® X innehåller funktioner som är designade specifikt för installatörens behov:

  • Integrerad programvara för snabb uppstart.
  • Tydlig display och mobilapp för sömlös styrning och konfiguration.
  • Hantering av upp till 8 pumpar utan enskild felpunkt.
  • Förinställda och automatiserade parametrar för de vanligaste tillämpningarna.

"Vi har integrerat funktioner som förutser installatörens behov: färre menyer att navigera och mer omedelbar återkoppling under uppstartsprocessen."

Påverkan i fält: tid, kostnader och prestanda

Installatörer hanterar ofta äldre system, trånga utrymmen och brådsomta deadlines. hydrovar® X möter dessa förhållanden med konkreta, mätbara fördelar:

  • Kortare idrifttagningstider tack vare guidad logik.
  • Minskade konfigurationsfel, även under mindre än idealiska förhållanden.
  • Ökad tillförlitlighet redan från början.
  • En positiv användarupplevelse från allra första användningen.

hydrovar® X är designad för tillämpningar inklusive vattenförsörjning, VVS, bevattning, brandskydd och industriella anläggningar, med effektområden från 3 till 22 kW och fjärrstyrning via app och grafiskt gränssnitt.

Varför enkelhet gör skillnad

På en marknad där installatörer måste jonglera många variabler är operationell enkelhet inte ett alternativ – det är en strategisk konkurrensfördel.

"Värdet av en produkt mäts också utifrån hur enkelt den kan startas upp och underhållas. hydrovar® X föddes ur denna princip."

hydrovar® X är inte bara avancerad teknik. Det är teknik designad för installatören: intuitiv, anpassningsbar och snabb att konfigurera.

Med drivning av multistegslösningar, tryckökningssystem och centrifugalpumpar täcker hydrovar® X ett brett spektrum av tillämpningar. I en bransch där varje timme på plats räknas innebär minskad komplexitet under installation minskade kostnader, fel och stress – för alla.

Marco Dola
Product Manager, AW, Italia
Lowara – Xylem Water Solutions