It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Avvattningslösningar för gruvindustrin

Avvattningslösningar för gruvindustrin

Dagbrott och underjordiska gruvor fylls till slut med vatten om det inte hålls undan med hjälp av olika pumplösningar. Konstruktionen av pumpsystemen måste ta hänsyn till många olika faktorer, som till exempel kapacitet, driftsäkerhet och driftskostnader. Xylem har de produkter och kunskaper som behövs för att kunna leverera lösningar för många avvattningsproblem i gruvor.

 

text Åke R. Malm illustration Tomas Öhrling foto Xylem

 

1. Aktiv avvattning

Varför? Ibland är det nödvändigt att sänka vattennivån omkring ett dagbrott. Det stabiliserar väggarna och minskar behovet av avvattning inne i dagbrottet.

Hur? Djupa brunnar borras runt gruvan och förses med dränkbara borrhålspumpar. Alternativt monteras rör i borrhålen, anslutna till en automatisk självsugande pump.

Produkter: Xylems Lowara borrhålspumpar, storlek 10-30 centimeter. Godwin diesel eller eldrivna självsugande pumpar.

2. Borrhålsdränering

Varför? Innan borrhålen laddas med sprängämnen måste de tömmas på vatten.

Hur? En borrhålspump kan användas för att pumpa bort vattnet före laddning.

Produkter: Lowara borrhålspumpar, storlek tio centimeter och större.

3. Dränering av dagbrott

Varför? Ytvatten och grundvatten som tränger in i gruvan måste kontinuerligt pumpas undan för att inte störa produktionen.

Hur? En lösning är att använda en flotte på vilken man monterar en dränkbar pump eller en självsugande pump, den senare kan alternativt placeras på marken.

Produkter: Flygts dränkbara länspumpar, Godwins diesel- eller eldrivna självsugande pumpar.

4. Huvudavvattning

Varför? Huvudavvattningen sker där ytvatten, grundvatten och produktionsvatten samlas för en första behandling och transport till ytan, direkt eller stegvis.

Hur? Det finns två installationsmetoder – torrt monterade pumpar eller dränkbara. Torrt monterade flerstegspumpar kräver utrymme under jord för sedimenteringsbassänger medan dränkbara pumpar bara behöver en liten pumpgrop. Flerstegspumpar ger dock ofta större tryckhöjd än dränkbara pumpar.

Produkter: Vogels och Düchtings torrt installerade flerstegspumpar, Flygts dränkbara länspumpar.

5. Front- och nivådränering

Varför? Front- och nivådräneringspumpar tar bort grund- och produktionsvatten. Eftersom fronten i en ort flyttas framåt allt eftersom gruvdriften fortsätter finns det inte tid att göra pumpgropar för pumparna. Det är den mest krävande pumpanvändningen, med hög mängd fasta partiklar och låga vattennivåer.

Hur? Lösningen är att använda relativt små flytt- och dränkbara pumpar. De måste kunna fungera även när inloppet inte ligger helt under vattenytan, och alltså klara av en blandning av både luft och vatten då pumpen sörplar. Vattnet förs till en behållare längre bak i orten där en fast installation pumpar vattnet till en annan nivå eller direkt till huvudavvattningsstationen.

Produkter: Flygts dränkbara länspumpar.

6. Dränering av schaktets botten

Varför? Eftersom schaktets botten är gruvans lägsta punkt kommer det vatten som inte pumpas bort från någon annan plats att samlas där.

Hur? En lösning för schaktets botten består normalt av en pumpgrop med en fast installerad dränkbar pump. Om fasta partiklar är ett problem kan dränkbara slampumpar vara ett alternativ.

Produkter: Flygts dränkbara länspumpar eller slampumpar.

7. Hantering av slammassor

Varför? Vatten från en gruva eller ett anrikningsverk förs till en sedimenteringsbassäng där tyngdkraften kommer att få fasta partiklar att sjunka till botten.

Hur? Ett sätt att få bort sedimentmassorna är att pumpa ut sedimentet tillsammans med lite vatten som slam. Det kan man göra med dränkbara slampumpar.

Produkter: Flygts dränkbara slampumpar. Pumpsystem för slamborttagning.

8. Återvinning av vatten

Varför? Vatten är nödvändigt både för själva gruvdriften och för anrikningsprocessen. Ofta är det en fördel att hantera vattnet i ett slutet system. Det fordrar att vattnet som finns i sedimenteringsbassänger och avfallsdammarna återvinns.

Hur? Vattenåtervinning kan ske med hjälp av en permanent pumpstation eller med pumpar nedsänkta från en flotte. I båda fallen är pumparna dränkbara och tar in ytvatten från bassängen.

Produkter: Flygts dränkbara länspumpar eller avloppsvattenspumpar.

efter Åke R. Malm