It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?
Genom tjänsten xylempump.id blir det enklare än någonsin att byta gamla, utgångna cirkulationspumpar mot en ny. Xylems nya onlinetjänst är den största utbytesguiden på marknaden, och den växer ständigt.
SUNDBYBERG, SVERIGE (10 november 2021) Äldre cirkulationspumpar kan ställa till med problem. Att hitta en ersättningspump till en gammal modell är inte alltid det lättaste. För att underlätta har nu Xylem, som är en av världens ledande leverantörer av cirkulationspumpar, gjort den mest omfattande databasen på marknaden.
Xylempump.id kommer att innehålla över 10 000 olika cirkulationspumpar av äldre modell redan från start. Framöver kommer det även att läggas in än fler modeller i takt med att tjänsten lanseras utanför Sverige.
Tjänsten är gjord för att vara snabb, responsiv och lättanvänd från start. Genom dator, platta eller mobil kan man enkelt knappa in tillverkare, modell och serienummer på den pump man vill eller behöver byta ut. I och med att webbjänsten är mobilanpassad fungerar den utmärkt att använda såväl på kontoret som direkt ute på fältet.
Xylempump.id finns tillgänglig från och med den 10 oktober 2021.
Om Xylem
Xylem (XYL) är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa kritiska vatten- och infrastrukturutmaningar med innovation. Våra mer än 16 000 anställda levererade intäkter på 4,88 miljarder dollar år 2020. Vi skapar en mer hållbar värld genom att göra det möjligt för våra kunder att optimera vatten- och resurshantering, och hjälpa samhällen i mer än 150 länder att bli vattensäkra. Möt oss på xylem.com/sv-se
Kontakt:
Försäljningschef VVS
Niklas Meyer
+46 (31) 725 89 59
niklas.meyer@xylem.com