It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flygt-pumpar med N-teknik

N-3000 SERIEN

• Överlägsen igensättningsfri prestanda
• Självrensande igensättningsfria pumphjul
• Fler-kanalhjul för högsta möjliga avloppseffektivitet
• Genomgående hög effektivitet
• Härdat gjutjärn, alternativt Duplex rostfritt stål och Hard-Iron pumphjul

Behöver du hjälp?

Kontakta en expert

Begär information

Om du önskar mer information eller är intresserad av att få en offert finns vi här för att hjälpa dig. Fyll i formuläret nedan.

All fields required.

*  Obligatoriskt fält
Pumpmodeller Teknik Fallstudier och produktspecifikationer
Pumpmodeller
Det finns inga resultat som matchar din sökning
Teknik

FLYGT N-PUMPAR

DET ENKLA VALET FÖR EN TUFF AVLOPPSPUMPNING

Flygts självrengörande N-pump med innovativa konstruktioner och funktioner ger hög hållbar effektivitet och pålitlig drift. Detta gör dem till det mest tillförlitliga valet för ett brett utbud av användingsområden av tuffa applikationer som oskärmat avlopp, avloppsvatten och slam upp till en koncentration av 8 procent fasta ämnen. Flygt N-pumpar kan hantera volymer upp till 1000 l / s (16.000 gpm) med motorer från 1,3 till 680 kW (1,5 till 870 hk) och en tryckhöjd upp till 100 m (330 ft).

Välj ett härdat gjutjärnshjul för typiska avloppsapplikationer eller chopper-versionen för de tuffaste applikationerna med långa fibrer och tunga fasta partiklar. Hard-Iron™ pumphjul är starkt rekommenderade för applikationer med sand, grus och andra slitande partiklar samt för avlopp blandat med havsvatten. För speciella applikationer som mycket korrosiva avloppsmiljöer, kan vi erbjuda pumphjul i duplex rostfritt stål.

Fallstudier och produktspecifikationer

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Läs mer

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Läs mer

Efficient Handling of Wastewater at a Harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Läs mer

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Läs mer

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Läs mer

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Läs mer

Flygt Experior® generates 50% energy savings

SWEDEN

Challenge During the spring, when the snow is melting, as well as with heavy rainfall, the inflow to the station increases dramatically. To prevent the station from flooding, the pumps must be sized...

Läs mer