It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Secure Connect API

Secure Connect applikationsprogrammeringsinterface (API) giver de eksterne systemer adgang til Secure Connect-data. Følgende oplysninger er tilgængelige via API'erne:

  • Alarmdata
  • Live-data
  • Stationsdata
  • Enhedsdata
  • Kundedata
  • Brugerdata

Secure Connect API'erne bruges kun til at modtage data. Brugeren kan ikke styre enhederne eller redigere data via Secure Connect API’er ved at tilføje en ekstern klient.

Tilføjelse af en ekstern klient

  1. Log ind på Secure Connect.
  2. Gå til Admin > Kunder.
  3. Vælg en kunde.
  4. Gå til fanen Eksterne klienter.
  5. Klik på knappen Tilføj.
  6. Indtast et Navn.
  7. Indtast en Beskrivelse.
    Det er valgfrit at skrive en beskrivelse.
  8. Klik på Gem

Der oprettes en ekstern klient, og brugeren får et unikt Auth0 Client-id og en engangs Auth0 Client-hemmelighed. Det er vigtigt at gemme klientens hemmelighed, da den kun vises én gang. Klienthemmeligheden kræves for at få adgang til Secure Connect REST API’erne. Hvis brugeren glemmer klientens hemmelighed, skal der oprettes en ny ekstern klient.

API-dokumentation

Secure Connect API-dokumentationen er tilgængelig i Secure Connect-programmet. Sådan får du adgang til Secure Connect API-dokumentationen:

  1. Log ind på Secure Connect-programmet.
  2. Klik på profilikonet i øverste højre hjørne.
  3. Klik på Eksterne klientressourcer.
  4. Klik på API linket for at downloade Secure Connect API YAML-filen.

Den downloadede fil indeholder følgende oplysninger.

  • REST API-stier
  • Anmodningsformat
  • Svarformat
  • Skemaoplysninger

For at få flere oplysninger om Secure Connect-godkendelsesmekanisme og hvordan du ringer til Secure Connect API'er, skal du klikke på link et Installationsvejledning på Eksterne klientressourcer. Den downloadede fil indeholder følgende oplysninger:

  • Opsætning af en ekstern klient
  • Hentning af JWT-token til godkendelse

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om Analytics, Live Data, API og OPC UA Connector.