It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

TurboLIGHT-konfiguration

Modbus TCP-forbindelse

  1. Gå til Kontrol.
  2. IndstilMB_OFFSET_ADDR til 40.000.

Blæserens IP-adresse skal være den samme i TurboLIGHT og Secure Connect. IP-adressen vises i menuen Indstillinger i TurboLIGHT.

Modbus RTU-forbindelse

  1. Gå til Kontrol.
  2. Se alle blæserens Modbus-adresser inden for parameteret MB_SLAVE_NUM.
  3. Gå til Indstillinger.
  4. Sæt bauden i Modbus 485-parameteret.

Modbus-adressen og baud skal være ens i TurboLIGHT og Secure Connect.