Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Uventede variationer i vandniveau

Anvendelse

Denne anomalitype gælder for spildevandspumpestationer, der er udstyret med en analog niveausensor.

Beskrivelse

Brugere får besked om denne uregelmæssighed, hvis det målte vandniveau reduceres gentagne gange, når der ikke kører en pumpe.

Mulige årsager

  • En fejl i eller andre problemer med den analoge niveausensor
  • En fejl i controlleren
  • Et problem med pumpens kontraventil
  • Forkert stationskonfiguration i Secure Connect

Relaterede diagrammer til evaluering

For instruktioner om, hvor de relaterede diagrammer til undersøgelse skal findes, se
"Hvor finder jeg anomalidiagrammerne til undersøgelse?" under Ofte stillede spørgsmål om hændelse > Uregelmæssigheder.

Beskrivelse af diagrammet Første dag, hvor anomalien blev registreret

Diagrammet viser følgende data:

  • Kørestatus for hver pumpe i stationen på den første dag, hvor anomalien blev registreret
  • Vandniveauet på den første dag, hvor anomalien blev registreret

Diagrammet giver brugeren mulighed for at evaluere det problem, der har forårsaget anomalien.

Beskrivelse af diagrammet Stationens aktuelle tilstand

Diagrammet viser, hvornår anomalien er aktiv. Diagrammet viser følgende data:

  • Kørestatus for hver pumpe i stationen i de sidste 24 timer
  • Vandniveauet i de sidste 24 timer

Diagrammet giver brugeren mulighed for at evaluere stationens aktuelle tilstand.

Hvis anomalien er ophørt, vises kun diagrammetFørste dag, hvor anomalien blev detekteret.

Evaluering af diagrammer, eksempel 1

Stationen har to pumper, der er indstillet til at skifte regelmæssigt og køre mellem konstante start- og stopniveauer. Diagrammerne viser, at det målte vandniveau er meget støjende, hvilket gør det svært at skelne mellem pumpens cyklusser. Denne tendens indikerer en fejl i den analoge niveausensor.

I dette eksempel er situationen særlig alvorlig, fordi den fejlbehæftede niveausensor måler urealistiske niveauspidser, som starter pumperne. Lige efter måler sensoren et niveau, der er mindre end det konfigurerede stopniveau og stopper dermed pumperne. Denne adfærd resulterer i hundredvis af unødvendige cyklusser hver dag for både pumperne, som starter og stopper hurtigt.

Evaluering af diagrammer, eksempel 2

Det målte vandniveau er i overensstemmelse med en regelmæssig pumpedrift mellem de konfigurerede start- og stopniveauer. Samtidig er udnyttelsen af pumperne konstant lig med nul, hvilket ikke svarer til tendensen i vandniveauet. Denne adfærd indikerer et problem med konfigurationen af stationen i Secure Connect i stedet for med selve stationen.

Deaktiver typen af anomali

Hvis den adfærd, der er identificeret som en anomali, er normal for en station, skal typen af anomali deaktiveres. For yderligere oplysninger, se "Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg en anomalitype?" under Ofte stillede spørgsmål om hændelse > Uregelmæssigheder.

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om hændelser, alarmer, uregelmæssigheder og hændelser.