It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ulige antal starter

Anvendelse

Denne anomalitype gælder for pumpestationer med to pumper spildevand, hvor pumperne er indstillet til at skifte regelmæssigt ved hver cyklus.

Den unormale type er deaktiveret for enhedstyper, for hvilke pumperne generelt ikke skifter regelmæssigt.

Beskrivelse

Brugere får besked om denne uregelmæssighed, hvis antallet af starter for en pumpe overstiger antallet for den anden pumpe i stationen med mere end 20 % i nogle få på hinanden følgende dage.

Mulige årsager

  • Én pumpe sænker ikke vandniveauet gentagne gange og er derfor afhængig af, at den anden pumpe fuldfører cyklussen
  • Én pumpe starter gentagne gange på grund af en fejl i pumpen, en fejl i pumpestyringen eller forkert stationskonfiguration

Relaterede diagrammer til evaluering

For instruktioner om, hvor de relaterede diagrammer til undersøgelse skal findes, se
"Hvor finder jeg anomalidiagrammerne til undersøgelse?" underOfte stillede spørgsmål om hændelse > Uregelmæssigheder.

Beskrivelse af diagrammet Detalje af pumpeudnyttelse

Diagrammet viser følgende data:

  • Kørestatus for hver pumpe i stationen
  • Vandniveauet, hvis det er tilgængeligt

Tidsrummet i diagrammet er én dag med den maksimale opløsning:

  • Hvis anomalien er aktiv, viser diagrammet den forrige dag.
  • Hvis anomalien er ophørt, viser diagrammet den dag, hvor anomalien startede.

Diagrammet giver brugeren mulighed for at evaluere følgende elementer:

  • Det problem, der har forårsaget uregelmæssigheden
  • Stationens aktuelle tilstand, hvis anomalien stadig er aktiv

Beskrivelse af diagrammet Antal starter for pumperne

Diagrammet viser det daglige antal starter for hver pumpe i stationen. Tidsrummet i diagrammet er flere dage. Diagrammet giver brugeren mulighed for at evaluere følgende elementer:

  • Omfanget af forskellen i antal starter mellem de to pumper
  • Hyppigheden af problemforekomsten

Evaluering af diagrammer, eksempel 1

Diagrammet Detalje for pumpeudnyttelse viser, at pumpe 2 ofte afhænger af pumpe 1 for at fuldføre cyklussen.

Diagrammet Antal starter på pumperne viser således, at antallet af starter på pumpe 1 er større end på pumpe 2.

Diagrammerne viser, at problemet er opstået regelmæssigt i den seneste måned.

Evaluering af diagrammer, eksempel 2

Diagrammet Detalje for pumpeudnyttelse viser en uregelmæssig tendens for det målte vandniveau med urealistiske pigge. Diagrammet viser også hyppige, meget korte pumpecyklusser, der ikke sænker vandniveauet. Denne adfærd indikerer, at der er et problem i styringen af pumperne.

Diagrammet Antal starter for pumperne viser, at problemet forårsager et højt antal starter for begge pumper, især for pumpe 2.

Deaktiver typen af anomali

Hvis den adfærd, der er identificeret som en anomali, er normal for en station, skal typen af anomali deaktiveres. For yderligere oplysninger, se "Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg en anomalitype? under Ofte stillede spørgsmål om hændelse > Fejl.

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om hændelser, alarmer, uregelmæssigheder og hændelser.