It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Inkonsistente niveausensorer

Anvendelse

Denne anomalitype gælder for spildevandspumpestationer, der opfylder følgende krav:

  • Stationen er udstyret med en analog niveausensor og en højniveaukontakt.
  • Det konfigurerede startniveau for hver pumpe er tilgængeligt i Secure Connect.

Den unormale type er deaktiveret for controllere, der har en tilsvarende alarm.

Beskrivelse

Brugere får besked om denne uregelmæssighed, hvis højniveaukontakten aktiveres, og den analoge sensor måler et vandniveau, der er mindre end det konfigurerede startniveau for en pumpe. 

Mulige årsager

  • Fejl eller tilstopninger i den analoge niveausensor
  • Fejl i højniveaukontakten
  • Forkert niveaukonfiguration eller kontaktposition

Relaterede diagrammer til evaluering

For instruktioner om, hvor de relaterede diagrammer til undersøgelse skal findes, se
"Hvor finder jeg anomalidiagrammerne til undersøgelse?" under Hyppigt stillede spørgsmål om hændelser > Anomalier

Beskrivelse af diagrammet Inkonsistente niveausensorer

Diagrammet viser det målte vandniveau og kørselsstatus for hver pumpe i stationen, til når højniveaukontakten blev aktiveret.

Evaluering af diagram, eksempel 1

Diagrammet viser, at kontakten for højt niveau ved 10 AM blev aktiveret, når det målte vandniveau var mindre end pumpens startniveau. Hændelsen blev isoleret.

Evaluering af diagram, eksempel 2

Diagrammet viser, at pumperne siden kl. 8 den 17. marts kører ved signalet fra højniveaukontakten i stedet for den analoge niveausensor. Derfor starter begge pumper ved hver pumpecyklus i stedet for at skifte. 

Evaluering af diagram, eksempel 3

Diagrammet viser, at signalet for vandniveausensoren var fladt (svarende til nul), da højniveaukontakten blev aktiveret.

Deaktiver typen af anomali

Hvis den adfærd, der er identificeret som en anomali, er normal for en station, skal typen af anomali deaktiveres. For yderligere oplysninger, se "Hvordan aktiverer eller deaktiverer jeg en anomalitype?" under Hyppigt stillede spørgsmål om hændelser > Anomalier

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om hændelser, alarmer, uregelmæssigheder og hændelser.