It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alarmstyring

Modtag data i realtid og tidlige advarsler fra forbundne enheder; send alarmmeddelelser til en defineret opkaldsliste via sms'er, e-mails eller meddelelser i appen

En alarm er en advarsel om fare, der kræver en brugerhandling. Alle alarmer registreres i alarmloggen, og der er individuelle alarmer for hver enhed og station i systemet.

Prioritetsniveauer

Alle alarmer har en standardprioritet for hver enhed. Det er muligt at ændre prioriteten for hver alarm i systemet. Der er fire prioritetsniveauer: Høj, Medium, Lav og Fra. Tabellen nedenfor viser, hvordan brugeren underrettes, og beskrivelsen af hvert prioritetsniveau.

Prioritetsniveau Notifikation Beskrivelse
Høj • Applikationen viser et alarmikon 
• Applikationen sender en meddelelse til brugeren
• Applikationen overvåger alarmen 
• Meddelelser er aktive 
• Alarmen gemmes i logfilen
Medium
Lav Applikationen viser et alarm-ikon
Sluk __ Applikationen overvåger ikke alarmen

 

Tilstand for en alarm

Alarmer kan være aktive eller ophøre, hvor en aktiv alarm betyder, at den udløser, der udløste alarmen, stadig er i gang. I Secure Connect har hver alarmforekomst et ikon, der viser alarmstatussen. Secure Connect gør det muligt for en bruger at filtrere alarmerne baseret på deres prioritetsniveau, status, og om alarmen er bekræftet eller ej.  Tabellen nedenfor beskriver alarmikonets farve og betydning.

Alarm-ikon Beskrivelse Prioritetsniveau
Blinker rødt Ikke bekræftet alarm A Høj
Rød Bekræftet alarm A Høj
Blinker orange Ikke bekræftet alarm B Medium
Orange Bekræft alarm B Medium
Grå Alarm C Lav

 

Brugerkonfigurerede forsinkelser

Det er også muligt at indstille underretningsforsinkelser for en alarm, hvilket påvirker den tid, det tager for en bruger at blive underrettet, og den tid, det tager for alarmen at blive betragtet som afbrudt i Secure Connect. Tabellen nedenfor beskriver forsinkelsestyperne.

Forsinkelse Beskrivelse
Notifikationsforsinkelse [minutter] Notifikationsforsinkelsen er den tid, der går fra udløsning af en alarm til den første notifikation sendes til brugeren.
Notifikationen udsendes kun, hvis alarmen forbliver aktiv under den angivne notifikationsforsinkelse.
Forsinkelse af alarmaktivering [sekunder] Når en alarmaktiveringsforsinkelse er indstillet, venter Secure Connect på at udløse alarmen i den angivne periode.
Forsinkelse af alarmdeaktivering [sekunder] Når deaktiveringsforsinkelsen er indstillet, venter Secure Connect på at stoppe alarmen i den angivne periode.

Relaterede ofte stillede spørgsmål

Mange brugere har haft lignende spørgsmål om hændelser, alarmer, uregelmæssigheder og hændelser.