Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt

C-3000

Pompy wirnikowe kanałowe Flygt

Pompy wirnikowe kanałowe

  • Wirniki odporne na zatykanie
  • Konstrukcje jedno- i wielołopatkowe
  • Tradycyjne duże konstrukcje przelotowe
  • Wysoka wydajność czystej wody
  • Żeliwne i opcjonalne materiały wirników
Pompy wirnikowe kanałowe Flygt

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą
Modele produktów Technologia Case Studies i białe księgi
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania
Technologia

POMPY WIRNIKOWE KANAŁOWE FLYGT

Flygt Wirniki kanałowe pompy typu C są przystosowane do pracy z wydajnością do 3000 l/s (48 000 g/m) z silnikami o mocy do 775 kW (1050 KM). Podstawowe wersje tych pomp są wykonywane z wytrzymałego żeliwa i można je wykorzystywać do trudnych zastosowań, takich jak pompowanie ścieków komunalnych oraz przemysłowych. Dostępne są także wersje odporne na wybuch. Klasyczne pompy typu C z osłoniętymi jedno- i wielołopatkowymi wirnikami sprawdziły się przez lata. Mniejsze pompy C posiadają wirnik Flygt Nevaclog®, który zapewnia duże swobodne przejście dla ciał stałych. Większe pompy posiadają wirniki z wieloma łopatkami, które zapewniają maksymalną wydajność instalacji hydraulicznej i odporność na zapychanie się.

Case Studies i białe księgi
Circular stormwater pump station

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Czytaj więcej
Pump station with cleaning function

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Czytaj więcej
Expansion of a desalination plant

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Czytaj więcej
Sewage and stormwater pump stations

Sewage and stormwater pump stations

UK

Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station was to provide drainage for a...

Czytaj więcej
Large capacity circular wet well

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Czytaj więcej
Circular wastewater lift station

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Czytaj więcej