Wygląda na to, że pochodzisz z United States, jednak witryna, którą zdecydowałeś się odwiedzić, to Poland. Czy chcesz zmienić witryny?

Tak, poproszę. Nie. Chcę zostać na aktualnie wyświetlanej witrynie.

Głębinowe pompy zanurzeniowe

W tej sekcji znajdziesz ofertę zanurzeniowych pomp kolumnowych marki Flygt i naszych konwencjonalnych pomp kolumnowych. Wszystkie pompy kolumnowe znajdują się wewnątrz kolumny wyładowczej, która często jest zawieszona na górnej konstrukcji. Głębinowe pompy kolumnowe montuje się na dnie kolumny bez żadnych łączników ani innych elementów specjalnych. Można je szybko zainstalować i wyciągnąć w celu przeprowadzenia przeglądu oraz serwisu. Modele tradycyjne występują jako kompletny zespół instalowany na miejscu lub jako zespół wyciągany, umożliwiający wyciągnięcie z rury kolumny całego zespołu obrotowego, co ułatwia serwisowanie tych urządzeń.

Potrzebujesz pomocy?

Kontakt ze specjalistą

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Pole wymagane
Modele produktów Technologia Case Studies i białe księgi
Modele produktów
Brak wyników pasujących do podanych przez Ciebie kryteriów wyszukiwania
Technologia

POMPY KOLUMNOWE FLYGT

Pompy kolumnowe marki Flygt są doskonałymi pompami do dużych strumieni rozładowczych i od niskich do średnich słupów wyładowczych. Są najbardziej opłacalnym rodzajem pompy dla zakresu przepływu, który mogą obsłużyć. Pompa składa się z wirnika ze stałym kątem ostrza lub wirnika półosiowego z wykończeniem (średnicą), która spełnia określone warunki pracy.

Pompy kolumnowe są wysokoobrotowymi pompami i jako takie zależą od dobrze zaprojektowanej studzienki pompy, która zapewnia ich fabryczną wydajność. Flygt posiada wiedzę, narzędzia i doświadczenie, które pomogą Państwu zaprojektować dobry mokry odwiert oraz praktyczną i funkcjonalną stację pomp.

Case Studies i białe księgi

Cooling water for gas-fired power plant

SWEDEN

Challenge A gas-fired power plant in southern Sweden required a supply of cooling water to be pumped through a long pipe, which is sensitive to water hammer, to heat exchangers that are sensitive to...

Czytaj więcej

Creating a white-water ride

SPAIN

Challenge Creating an artificial white water channel for water sports such as kayaking, canoeing and rafting by pumping 3 m3/s (48,000 US gpm) per pump at a height of 7 m (24 ft). Solution The...

Czytaj więcej

Cost-efficient pump station

BELGIUM

Challenge To provide a cost-efficient pump station fed by three independent inlets, resulting in a potential maximum inflow of 7.8 m3/s (123,000 US gpm) combined. Air entrainment into the pumps due...

Czytaj więcej

Propeller pump stations

MEXICO

Challenge A major city in Mexico has three different propeller pump stations to handle combined wastewater and stormwater pumping. For nine months of the year, the stations transport wastewater and...

Czytaj więcej

Compact stormwater pump station

USA

Challenge Placement of a new stormwater pump station in a 10 m x 5 m (32 × 18 ft) area between two roads and a hotel in one mid-western state’s major cities. Close proximity to three rivers, snow...

Czytaj więcej