Ob Sie Salzwasser und Vogelkot vom Deck oder Schlamm von einem Anker abspülen – ein bordeigenes Waschwassersystem bietet eine praktische Möglichkeit, das Deck, den Cockpit und den Anker nach einem Tag auf dem Wasser abzuspülen, was die Lebensdauer der Deckoberflächen und der wesentlichen Ausrüstung verlängert. Aus Sicherheitsgründen stellen schlüpfrige Decks eine Rutschgefahr dar, während das Gehen auf dem Deck mit Sand oder Schmutz unter den Füßen den Gelcoat und lackierte Oberflächen beschädigen kann. Das Reinigen von schlammigen Ankerruten vor der Lagerung hält außerdem pumpenverklemmende Ablagerungen aus den Bilgen und den Abflüssen des Ankerfachs fern.
Was ist eine Boots-Waschwasserpumpe und was macht sie?
Boots-Waschwasserpumpen sind elektrische Pumpen, die Druckwasser für Ihr bordeigenes Waschwassersystem bereitstellen. Diese Pumpen fördern Wasser aus Ihrem Frischwasser- oder Lebendbehälter in der Regel über einen Sprühschlauch auf Ihr Deck, um die verschiedenen Elemente Ihrer Deckoberfläche und Ihres Ankers zu waschen und zu reinigen.
Welche Art von Waschwasserpumpe ist die beste für mein Boot?
Bei der Auswahl einer Boots-Waschwasserpumpe sollten Bootseigentümer die Pumpenkapazität berücksichtigen. Die Kapazität von Waschwasserpumpen wird in Gallonen pro Minute (GPM) oder Litern pro Minute (LPM) angegeben. Membranpumpen im Bereich von 3 GPM (11 LPM) bis 6 GPM (23 LPM) erfüllen die Anforderungen der meisten kleinen und mittelgroßen Boote. Diese Pumpen liefern in der Regel Drücke im Bereich von 60 bis 70 psi (4,1 bis 4,8 BAR), was mehr als ausreicht, um alles zu entfernen, was die Natur hinterlässt.
Weitere Tipps bei der Auswahl einer Frischwasserpumpe: Überprüfen Sie die richtige Spannung, Stromaufnahme und Sicherungsgröße für Ihr System. Bei Waschwasserpumpen gilt in der Regel: Je höher der Durchfluss und der Druck, desto besser. Stellen Sie abschließend sicher, dass Sie alle notwendigen Zubehörteile wie Siebe, Adapter sowie eine geeignete Pistole und Schlauchlänge für Ihr Boot haben.
Waschwasserpumpen von Xylem
Zu hoher Druck kann die Lackierung und andere Oberflächen beschädigen; zu geringer Druck beseitigt den Schmutz nicht. Die druckgeregelten Bootswaschpumpen von Jabsco erzeugen einen kräftigen Wasserstrahl, der Schlamm und Schlick entfernt, ohne die darunter liegende Oberfläche zu beschädigen. Die Pumpe schaltet sich durch einen Druck auf den Abzug automatisch ein und aus, sodass Sie die volle Kontrolle über den Durchfluss und die Richtung des Strahls haben.
Dank ihrer robusten Bauweise und zuverlässigen Leistung sind die Bootswaschpumpen der Jabsco HotShot-Serie einfach zu installieren und können mit Süß- oder Salzwasser zum Reinigen Ihres Decks verwendet werden. Ob Sie auf Hochseefischerei sind oder am Dock liegen – Xylem bietet eine vollständige Waschlösung, einschließlich Schläuchen, Düsen und Schnellkupplungen.
Unsere Bootswaschpumpen sind in verschiedenen Durchflussmengen und Drücken erhältlich und verfügen über höhere Abschaltdruckschalter, um ein Ein-/Ausschalten zu verhindern, während salzwasserkompatible Triggerdüsen es Ihnen ermöglichen, Schlamm und Schmutz abzuspritzen und anschließend abzuspülen.