It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Ho bisogno di una pompa nuova o di ricambio, ma non sono sicuro del punto di lavoro

Flygt Concertor pumps work within a broad performance field

Con Flygt Concertor®, la selezione e la sostituzione delle pompe diventa semplice perché la pompa può essere impostata in modo da soddisfare le tue reali esigenze di servizio. 

A differenza delle pompe con curve di prestazioni fisse, le pompe Concertor lavorano in un ampio campo di prestazioni. Un'idea approssimativa dei propri requisiti di portata e prevalenza ci consentirà di selezionare una pompa Concertor di dimensioni adeguate alle proprie esigenze. 

Per una flessibilità ancora maggiore, Concertor DP consente di modificare la curva delle prestazioni della pompa premendo un pulsante e può collegarsi agli algoritmi di controllo del processo esistenti per trovare il punto di lavoro ottimale per ogni pompa del tuo sistema. 

Un ulteriore passo avanti è rappresentato dal Concertor XPC: la funzionalità brevettata Energy Minimizer regola automaticamente le prestazioni al punto di funzionamento che richiede la minore energia specifica. 

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici