It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ho bisogno di una pompa che possa variare le prestazioni durante il funzionamento

Flygt Concertor can respond to changing head or flow demandsConcertor DP e Concertor XPC sono le scelte ideali quando è necessario che la pompa risponda automaticamente alle variazioni di un processo, come il mantenimento di una portata, di un livello o di una pressione prestabiliti. 

È possibile abbinare Concertor DP agli algoritmi di controllo esistenti o sfruttare l'analisi operativa e la logica della stazione di pompaggio di Flygt con Concertor XPC.

Utilizzando una di queste opzioni di controllo, la pompa Concertor può operare nell'intero campo delle prestazioni per soddisfare i requisiti del processo. Risponderà continuamente al segnale del controller per soddisfare le richieste di prevalenza o portata in continuo cambiamento. 

Con Concertor XPC, la funzionalità brevettata Energy Minimizer regola automaticamente le prestazioni al punto operativo che richiede la minore energia specifica. 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Esplora altri problemi specifici