It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Voglio essere in grado di cambiare facilmente le prestazioni della pompa

Una caratteristica unica del sistema Concertor® DP è la possibilità di modificare le prestazioni della pompa con la semplice pressione di un pulsante. 

Concertor XPC regolerà automaticamente le prestazioni al punto di funzionamento che utilizza l'energia specifica più bassa, massimizzando i risparmi.

 

 

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Esplora altri problemi specifici