It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Le mie pompe si rompono troppo spesso

Flygt Concertor® è dotato di diverse funzioni che aumentano significativamente l'affidabilità del sistema di pompaggio.

  • Le funzioni di rilevamento degli intasamenti e di pulizia della pompa prevengono chiamate di emergenza.
  • La funzione di rotazione corretta della girante riduce l'errore umano, elimina la necessità di controllare il senso di rotazione ed evita guasti dovuti alla rotazione errata della girante che danneggia l'albero.
  • La funzione di avviamento graduale riduce le correnti di ingresso e minimizza le sollecitazioni sull'albero, sui giunti, sui cuscinetti e sulla girante.
  • Le funzioni di protezione del motore e della rete elettrica proteggono il motore e l'elettronica da condizioni di rete sfavorevoli e da sovraccarichi.

L'insieme di queste funzioni rende Concertor il sistema di pompaggio per acque reflue più affidabile sul mercato.

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici