It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Voglio un'elettronica di potenza più semplice e affidabile

Flygt Concertor simplifies power electronics for increased reliabilityFlygt Concertor® protegge l'elettronica di potenza da condizioni gravose inserendola nel pozzetto come parte della pompa. 

L'ambiente all'interno di una pompa sommersa per acque reflue è ideale per l'elettronica di potenza, in quanto è protetta dall'esposizione al calore, al freddo, alla polvere e alla sporcizia, nonché da variazioni di temperatura. Il raffreddamento è eccellente, la temperatura è stabile e i cavi del motore sono il più corti possibile, eliminando il rischio di riflessione delle onde elettriche.

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici