It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Voglio stazioni di pompaggio più intelligenti e un controllo delle pompe più semplice

Simplify pump station control with the intelligent Flygt ConcertorConcertor offre più funzionalità integrate di qualsiasi altra pompa presente sul mercato. Riduce al minimo il numero di componenti e la complessità, offrendo un unico sistema con connettività SCADA opzionale. 

Sono disponibili funzioni pre-ingegnerizzate, pre-installate, pre-configurate e testate direttamente dalla fabbrica. 

L'installazione e la messa in servizio sono rapide e senza stress grazie a un'utile procedura guidata di configurazione e al design semplice del quadro elettrico. In breve, si accelera il processo di installazione e si riduce l'investimento totale.

 

Sistemi Concertor consigliati

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Esplora altri problemi specifici