It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Le mie pompe si intasano

Flygt Adaptive N technology adjusts to allow debris to pass throughFlygt Concertor® è dotato di una funzione elettronica integrata per il rilevamento degli intasamenti e la pulizia della pompa che li rileva e li risolve per i materiali presenti nelle acque reflue. 

La nostra tecnologia brevettata Adaptive N® consente la gestione di solidi e materiali fibrosi, mentre un software specializzato rileva l'intasamento, regola la velocità e la direzione della pompa in base alle necessità per rimuoverlo. Ciò garantisce prestazioni prive di intasamenti e un'elevata efficienza energetica, eliminando la necessità di costose chiamate di emergenza per ripristinare il funzionamento.

 

 

 

 

 

Sistema Concertor consigliato:

Concertor® XPC

Concertor® XPC, con Xylem Nexicon, è un gestore di stazioni ad alta efficienza energetica che risponde alle esigenze della tua stazione con un sistema di controllo integrato e pompe altamente affidabili.

Concertor® DP

Concertor® DP è una soluzione di pompaggio affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, con autopulizia della pompa e connessione al sistema di controllo esistente dell'impianto.

Concertor N

La Concertor® N è una pompa altamente affidabile, flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico per il funzionamento on/off in una stazione di pompaggio.

Esplora altri problemi specifici