Opnå tal, der tæller, med Flygt Concertor
Den intelligente, alsidige dykpumpe til spildevand leverer dokumenterbar og enestående værdi i hele sin levetid.
Mere end løfter. Concertor leverer dokumenterede resultater
Tal tæller i hverdagen for alle, der arbejder med spildevand. Flowmængder. Antal udkald. Energiforbrug. Lagerbeholdning. Budgetter. Og med Xylems Flygt Concertor kommer tallene under kontrol. Pumpen tilpasser sig i realtid, holder flowet uafbrudt i gang og optimerer ydeevnen med minimal indsats. Ved at reducere kompleksitet, vedligeholdelse og energiforbrug arbejder alle funktioner sammen om at levere enestående værdi i hele levetiden.
Tal, der tæller – i dag og i fremtiden
Alsidighed, så du opnår mere med mindre
Hvorfor lagerføre mange størrelser og mærker af pumper til evt nedbrud? Flygt Concertors brede ydelsesspektrum betyder, at én pumpe kan dække meget større ydelsesområder end normale pumper. Og med funktioner som adaptiv drift og registrering af tilstopninger belastes komponenterne mindre over tid og reducerer dermed behovet for udskiftninger. Færre pumper, større sikkerhed for du kan afhjælpe nedbruddet. Det kan alt sammen reducere lagerbehovet med op til 85 %.*
Brug for en skalerbar løsning til skiftende behov?
Med Flygt Concertor er du klar til i dag og til fremtiden. Den gør valget lettere her og nu og tilpasser sig, når dine behov udvikler sig.
-
1. Concertor N er den perfekte start
Ideel ved store mængder faste stoffer og tilbagevendende tilstopningsproblemer. En intelligent, enkeltstående pumpe til varierende flow og lokalsamfund i vækst.
-
2. Concertor DP integrerer med dine algoritmer
Tilføj en gateway til nem justering af pumpedriften, og få endnu mere værdi ud af dine eksisterende processtyringsalgoritmer. Tilslut, koordiner og optimer flere Flygt Concertor-enheder.
-
3. Concertor XPC optimerer hele systemet
Den fulde løsning med pumpestyring, der tilpasser sig stationens behov. Xylem Nexicon® tilbyder avancerede funktioner som energiminimering samt automatisk sump- og rørrensning.
Bygget til kontinuerligt flow
Med Adaptive N®-hydraulik kan store, faste stoffer passere uden at stoppe til. Opstår der alligevel en blokering, registreres det af den integrerede software, der automatisk justerer pumpens hastighed og rotation for at fjerne den. Resultatet er færre driftsafbrydelser og servicebesøg og op til 10 gange lavere vedligeholdelsesomkostninger*.
Rensecyklusser til sump og rør er indbygget i Nexicon-styringen og forebygger ophobning af sediment og fedt over tid. Det kan reducere antallet af slamsugertilkald med op til 80 %*.
Intelligens, der skaber reel effektivitet
Flygt Concertor-pumpernes motoreffektivitet svarer til IE4 og forbedres yderligere med Xylem Nexicons løbende driftsanalyse. Takket være tilpasninger i realtid til den optimale driftstilstand og de indbyggede funktioner, der modvirker tilstopning, bruger Flygt Concertor den mindst mulige mængde energi, der kræves til effektiv transport af spildevand. Resultatet er energibesparelser på op til 70 %*.
Lad os tale om dine udfordringer
Uanset omfang eller kompleksitet har vi set dine udfordringer før. Del dem med os, og lad os tale om, hvordan de kan løses.
En del af en større sammenhæng
Flygt Concertors ydeevne måles ikke kun i systemet, men også i den forskel, den gør over jorden. I den måde driften fungerer på – og i den påvirkning, den har på mennesker, lokalsamfund og miljø.
- Mindre risiko for overløb hjælper med at beskytte vandmiljøet og undgå dyre driftsforstyrrelser.
- Indbyggede rensecyklusser reducerer lugtgener og forbedrer forholdene for lokalsamfundet.
- Lavere energiforbrug og færre servicebesøg reducerer udledninger.
- Indbygget intelligens begrænser behovet for manuelle indgreb og giver et mere sikkert arbejdsmiljø.
Gør en forskel, hvor end den sættes ind
Se, hvordan Flygt Concertor løser udfordringer som dine og leverer resultater i spildevandsnetværk i hele verden - og lige i nærheden.
-
Bretagne, Frankrig
Forbedret sikkerhed og reduceret miljøpåvirkning.
-
Oregon, USA
Eliminering af tilstopninger og ophobning af affald.
-
Yorkshire, Storbritannien
Færre udkald. Lavere driftsomkostninger på tværs af netværket.
Se, hvordan dine tal kan forbedres
Flygt Concertor leverer dokumenterbare og målbare resultater. Brug vores beregner, og se dit besparelsespotentiale ved at integrere løsningen i dit system.
Værdien af sikkerhed og forudsigelighed
Når du arbejder med spildevand, er det ikke nok at reagere på problemer. Du skal kunne forudse dem. Flygt Concertor kombinerer intelligent styring, adaptiv hydraulik og dokumenteret driftssikkerhed for at hjælpe dig med at opnå mere stabile resultater – dag efter dag, år efter år. Det betyder færre overraskelser, bedre ressourceudnyttelse og større tillid til, at systemet fungerer, når det skal. Det er denne sikkerhed og forudsigelighed, der skaber værdi gennem hele levetiden.
*Ved sammenligning af Flygt Concertors fulde kapacitet med konventionelle pumpesystemer til spildevand.