It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Deteção de anomalia

Receba uma notificação se um dispositivo ligado se desviar do comportamento esperado, como uma diminuição da capacidade da bomba ou um nível de água inconsistente

Uma anomalia é um desvio do valor ou tendência esperado, ou um evento que se desvia significativamente do comportamento normal. O serviço de detecção de anomalias é activado automaticamente quando existe um tipo de anomalia que é aplicável à estação. As anomalias podem ser encontradas no menu principal para todas as suas estações ou no menu de estações para uma estação específica. 

O Secure Connect mostra notificações de anomalias dos dispositivos ligados. As notificações podem ser marcadas como lidas ou não lidas, mas são marcadas automaticamente como lidas após 180 dias. 

Os tipos de anomalias são específicos para o tipo de estação. Se qualquer tipo de anomalia for aplicável à estação quando a estação é criada, o serviço de detecção de anomalias é activado por predefinição. Para uma estação, é possível desactivar o serviço de detecção de anomalia geral e a detecção de um tipo de anomalia específico. Os tipos de anomalias aplicam-se a diferentes dispositivos dependentes dos dados que os dispositivos dão. Os utilizadores são notificados das anomalias através de notificações in-app.

Tipos de anomalias que o Secure Connect irá descobrir

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.