It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Contra-fluxo

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável às estações de bombagem de águas residuais para as quais o estado de funcionamento da bomba e o nível de água estão disponíveis.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se estas condições forem cumpridas:

  • O nível de água aumenta significativamente logo após a bomba parar.
  • Quando a bomba pára, o nível de água aumenta significativamente mais rápido do que quando a bomba arranca.

Possível causa

Um problema com a válvula anti-retorno da bomba

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte "Onde encontro os gráficos de anomalia para exame?" em Perguntas frequentes sobreeventos > Anomalias.

Descrição do gráfico O primeiro dia em que a anomalia foi detectada

O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação
  • O nível de água, se disponível

O período de tempo do gráfico é o dia em que a anomalia começou, com a resolução máxima.

O gráfico permite que o utilizador avalie o problema que causou a anomalia.

Descrição do gráfico O estado actual da estação

O gráfico mostra quando a anomalia está activa. O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação
  • O nível de água, se disponível

O período de tempo do gráfico é o dia anterior, com a resolução máxima.

O gráfico permite ao utilizador avaliar o estado actual da estação.

Descrição do gráfico Utilização da bomba

O gráfico mostra a utilização diária de cada bomba na estação. O período de tempo no gráfico é de vários dias. O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • A utilização da bomba durante o período de tempo
  • Para estações com várias bombas, diferenças na utilização entre as bombas durante o período de tempo

Avaliação de gráficos, exemplo 1

Neste exemplo, a estação é uma estação de bombagem de águas residuais com duas bombas que estão definidas para alternar regularmente.

O gráfico O primeiro dia em que a anomalia foi detectada mostra que, a partir das 11h00 do dia 10 de Janeiro, o nível da água aumenta rapidamente logo após a paragem das bombas. Em menos de um minuto, o nível aumenta para metade do intervalo de nível entre o nível de arranque e o nível de paragem. O nível aumenta gradualmente até atingir o nível de arranque.

Esta tendência do nível de água indica que não existe um caudal de entrada aumentado que provoque o aumento rápido do nível de água quando as bombas param. Em vez disso, pode haver um problema com uma válvula anti-retorno.

O gráfico O estado actual da estação mostra que a anomalia ainda está em curso no momento em que o utilizador olha para os gráficos.

O gráfico Utilização da bomba mostra que, desde 10 de janeiro, a utilização da bomba 1 aumentou significativamente e é muito mais elevada do que a utilização da bomba 2. Esta tendência confirma que pode existir um problema com uma válvula anti-retorno.

Avaliação de gráficos, exemplo 2

Neste exemplo, a estação é uma estação de bombagem de águas residuais com duas bombas que estão definidas para alternar regularmente.

O gráfico O primeiro dia em que a anomalia foi detectada mostra que, até às 12h00 do dia 30 de Junho, o nível da água aumenta linearmente entre o nível de paragem e o nível de arranque.

Por volta das 12h00, o tempo de funcionamento da bomba 1 aumenta significativamente.

Após cerca de 19h, o nível de água aumenta rapidamente quando as bombas param. Em poucos minutos, o nível atinge 3/4 do intervalo de nível total. O nível aumenta gradualmente até atingir o nível de arranque.

Esta tendência do nível de água indica que não existe um caudal de entrada aumentado que provoque o aumento rápido do nível de água quando as bombas param. Em vez disso, pode haver um problema com uma válvula anti-retorno.

O gráfico O estado actual da estação mostra que a anomalia ainda está em curso no momento em que o utilizador olha para os gráficos.

O gráfico Utilização da bomba mostra que, desde 29 de junho, a utilização da bomba 1 aumentou significativamente e é muito mais elevada do que a utilização da bomba 2. Esta tendência confirma que pode existir um problema com uma válvula anti-retorno.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.