It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Secure Connect API

A interface de programação da aplicação Secure Connect (API) dá aos sistemas externos acesso aos dados do Secure Connect. As seguintes informações estão acessíveis através das APIs:

  • Dados dos alarmes
  • Dados em direto
  • Dados da estação
  • Dados do dispositivo
  • Dados do cliente
  • Dados do utilizador

As APIs do Secure Connect são utilizadas apenas para receber os dados. O utilizador não pode controlar os dispositivos ou editar dados através das API do Secure Connect adicionando um cliente externo.

A adicionar um cliente externo

  1. Inicie sessão no Secure Connect.
  2. Aceda a Admin > Clientes.
  3. Selecione um cliente.
  4. Aceda ao separador Clientes externos.
  5. Clique no botão Adicionar.
  6. Introduza um Nome.
  7. Introduza uma descrição.
    É opcional escrever uma descrição.
  8. Clique em Guardar.

É criado um cliente externo e o utilizador recebe uma ID de cliente Auth0 única e um segredo de cliente Auth0 único. É importante guardar o segredo do cliente, pois só é apresentado uma vez. O segredo do cliente é necessário para aceder às API do Secure Connect REST. Se o utilizador esquecer o segredo do cliente, deve ser criado um novo cliente externo.

 

Documentação API

A documentação do Secure Connect API está disponível na aplicação Secure Connect. Para aceder à documentação API do Secure Connect:

  1. Inicie sessão na aplicação Secure Connect.
  2. Clique no ícone do perfil no canto superior direito.
  3. Clique em Recursos do cliente externo .
  4. Clique na ligação API para transferir o ficheiro Secure Connect API YAML.

O ficheiro transferido contém as seguintes informações.

  • Caminhos API REST
  • Formato do pedido
  • Formato de resposta
  • Informação sobre esquemas

Para obter mais informações sobre o mecanismo de autenticação do Secure Connect e sobre como chamar as API do Secure Connect, clique na ligação do Guia de Instalação nos recursos do cliente Externo. O ficheiro transferido contém as seguintes informações:

  • Configurar um cliente externo
  • A recuperar o token JWT para autenticação

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.