It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Tempos de funcionamento desiguais

Aplicação

Este tipo de anomalia é aplicável a estações de bombagem de águas residuais de duas bombas, nas quais as bombas estão definidas para alternar regularmente, com um tempo de funcionamento igual, em cada ciclo.

O tipo de anomalia é desactivado para tipos de dispositivos para os quais, em geral, as bombas não alternam regularmente.

Descrição

Os utilizadores são notificados desta anomalia se o tempo de funcionamento de uma bomba exceder o da outra bomba na estação em mais de 20% durante três dias consecutivos.

Causas possíveis

  • Uma diferença na capacidade entre as bombas
  • Um problema com a configuração da estação:
    • Uma bomba arranca sempre a um nível superior ao da outra.
    • O nível de paragem é definido de forma diferente entre as bombas.
    • O nível de paragem é demasiado baixo, o que faz com que uma bomba funcione a um nível de estado de ronco.
    • As bombas não alternam regularmente.
  • Avaria numa bomba ou no controlo da bomba
  • Um problema com a válvula anti-retorno de uma bomba

Gráficos relacionados para avaliação

Para obter instruções sobre onde encontrar os gráficos relacionados para exame, consulte
"Onde encontro os gráficos de anomalias para exame?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Descrição do gráfico Detalhe da utilização da bomba

O gráfico mostra os seguintes dados:

  • O estado de funcionamento de cada bomba na estação
  • O nível de água, se disponível

O período de tempo no gráfico é de um dia com a resolução máxima:

  • Se a anomalia estiver activa, o gráfico mostra o dia anterior.
  • Se a anomalia tiver cessado, o gráfico mostra o dia em que a anomalia começou.

O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • O problema que causou a anomalia
  • O estado actual da estação, se a anomalia ainda estiver activa

Descrição do gráfico Comparação entre a utilização da bomba

O gráfico mostra a utilização diária de cada bomba na estação. O período de tempo no gráfico é de vários dias. O gráfico permite ao utilizador avaliar os seguintes itens:

  • A extensão da diferença de utilização entre as duas bombas
  • A frequência da ocorrência do problema

Avaliação de gráficos, exemplo 1

Os gráficos mostram que a bomba 1 perdeu capacidade no final de Fevereiro:

  • O gráfico Detalhe da utilização da bomba mostra que os ciclos da bomba 1 são mais longos do que os ciclos da bomba 2.
  • O gráfico Comparação entre a utilização da bomba mostra que a utilização da bomba 1 aumentou significativamente no final de fevereiro.

Avaliação de gráficos, exemplo 2

O gráfico Detalhe da utilização da bomba mostra que, desde 27 de fevereiro, a tendência do nível da água difere significativamente do seu padrão normal e que o ciclo da bomba é muito longo. Este comportamento indica que existe um problema no controlo da bomba, e não na capacidade da bomba.

O gráfico Comparação entre a utilização da bomba confirma o problema porque a diferença na utilização da bomba troca após alguns dias.

Desactivar o tipo de anomalia

Se o comportamento identificado como uma anomalia for normal para uma estação, o tipo de anomalia deve ser desactivado. Para obter mais informações, consulte "Como activar ou desactivar um tipo de anomalia?" em Perguntas frequentes sobre eventos > Anomalias.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.