It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Instalação

O núcleo do Xylem Vue Secure Connect é o modem Cloud Connectivity Device (CCD). Leia aqui para saber mais sobre o CCD e como ligar dispositivos ao mesmo.

Instalação

Para começar a utilizar o Secure Connect, certifique-se primeiro de que a sua conta está ativada. Em seguida, desembale o CCD 401 e ligue-o à energia e antena. Em seguida, obtenha um dispositivo que pretende ligar ao Secure Connect e ligue-o ao CCD 401. Por fim, abra a aplicação Secure Connect e configure a sua estação. Para obter suporte sobre tópicos específicos, consulte as informações abaixo.

Hardware

  • A Flygt CCD 401

    O núcleo do Secure Connect é o moderno dispositivo de conectividade em nuvem (CCD)

  • Dispositivos compatíveis

    Uma lista de dispositivos compatíveis, incluindo dispositivos de ligação de gateway de E/S e CCD

  • Dispositivos personalizados

    Os dispositivos que não estão na lista de dispositivos compatíveis podem ser adicionados como dispositivos personalizados

  • Configuração do dispositivo

    Passos de configuração para dispositivos que necessitam de configuração especial para comunicar com o CCD 401

  • Mais informações

    Muitos usuários tiveram perguntas semelhantes sobre o gateway CCD 401. Encontre as respostas de que você precisa nas perguntas frequentes.

Integração externa

  • Secure Connect API

    A Interface de Programação de Aplicação (API) dá aos sistemas externos acesso aos dados do Secure Connect

  • OPC UA Connector

    Permite que o software com um cliente OPC Unified Architecture leia os dados e alarmes do Secure Connect

  • Perguntas

    Veja outras perguntas relacionadas ao funcionamento do Secure Connect nas perguntas frequentes.