It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ich möchte intelligentere Pumpstationen mit einem kleineren Platzbedarf als heute

Flygt Concertor reduces control cabinet footprintFlygt Concertor® reduziert mit ihrem Permanentmagnetmotor den Platzbedarf der Pumpe und verringert die benötigte Grundfläche des Schaltschranks um bis zu 50 % im Vergleich zu einem direkt angeschlossenen Schrank. Sie integriert alles, was wir über das Pumpen von Abwasser wissen, in ein einziges, vorgefertigtes und nahtloses System. 

Das kompakte Schaltschrankdesign ist möglich, da herkömmliche Komponenten wie Motorschutz, Pumpensteuerung, Sensorüberwachung, Frequenzumrichter und Klimaregelung nicht mehr im Schaltschrank benötigt werden. Diese Funktionen werden entweder eliminiert oder in die Pumpe selbst eingebaut. 

Auch die Größe des Pumpensumpfes kann weiter reduziert werden, da die Concertor Pumpe eine unbegrenzte Anzahl von Starts pro Stunde bewältigen kann.

Empfohlenes Concertor System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Concertor® DP

Concertor® DP ist eine zuverlässige, energieeffiziente Pumplösung mit Selbstreinigung der Pumpe und Gateway-Anschluss an das bestehende Steuerungssystem Ihrer Anlage.

Andere Problembereiche lokalisieren