It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Rechenzentren

Resilienz an der Schnittstelle von Wasser, Kühlung, Infrastruktur und Gemeinschaft

Modern web network and internet telecommunication technology, big data storage and cloud computing computer service business concept: server room interior in datacenter in blue light

Die Zukunft des Rechnens hängt von mehr als Leistung und Verarbeitungskapazität ab. Da KI und hochdichtes Computing ein beispielloses Infrastrukturwachstum vorantreiben, sind widerstandsfähige Wasser- und Kühlsysteme zu einem entscheidenden Faktor für Betriebsleistung, Effizienz und langfristige Skalierbarkeit geworden.

Rechenzentrumsbetreiber müssen steigende Kühlanforderungen mit Wasserverfügbarkeit, Ressourceneffizienz, Betriebszeitanforderungen und gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang bringen. Xylem hilft dabei, diese Herausforderungen durch integrierte Wasser- und Kühllösungen zu bewältigen, die einen widerstandsfähigen Betrieb unterstützen, Ressourcen optimieren und nachhaltiges Wachstum in großem Maßstab ermöglichen.

Warum die Infrastrukturstrategie für KI-Rechenzentren entscheidend ist

Das Wachstum von Rechenzentren hängt heute von mehr als Rechenkapazität, verfügbaren Flächen und Strominfrastruktur ab. Da KI-Workloads den Kühlbedarf erhöhen, müssen Betreiber bestimmen, wie sie zuverlässig skalieren können, während sie gleichzeitig Wasserverfügbarkeit, Betriebsresilienz, regulatorische Anforderungen und gesellschaftliche Erwartungen berücksichtigen.

Wasser- und Kühlinfrastruktur sind zu entscheidenden Leistungsfaktoren für Rechenzentren geworden. Entscheidungen über Wassergewinnung, -aufbereitung, -wiederverwendung, Kühlkreislaufdesign, Filtration, Abwasser und Systemzuverlässigkeit beeinflussen Betriebszeit, Effizienz, Genehmigungsverfahren, Skalierbarkeit und langfristige Betriebsrisiken. Zunehmend prägen diese Überlegungen, wo und wie neue Rechenzentren gebaut werden.

Da die Branche auf Flüssigkühlung, Hybridkühlung und andere Hochdichte-Wärmemanagementlösungen setzt, kann Wasser nicht länger als eigenständige Versorgungsleistung betrachtet werden. Kühlsysteme, Wasserqualität, Aufbereitungsprozesse, Verteilungsnetze und Gebäudeinfrastruktur müssen bereits in den frühesten Phasen der Standortauswahl und -planung bis hin zu Betrieb und Erweiterung gemeinsam geplant werden.

Xylem unterstützt Eigentümer, Betreiber, Manager, Planungsbüros, Engineering-Procurement-Construction-Unternehmen (EPCs) und Generalunternehmer von Rechenzentren dabei, einen umfassenden Ansatz für Wasser- und Kühlstrategien zu verfolgen, der die Anlagenleistung mit den übergeordneten Infrastruktursystemen verbindet, die langfristiges Wachstum, betriebliche Resilienz und gesellschaftliche Verantwortung unterstützen. Wir begleiten Sie von der Planung und dem Aufbau über die Inbetriebnahme und den Start bis hin zu Betrieb, Überwachung und langfristiger Leistungsoptimierung.

Vier Prioritäten für den Aufbau einer resilienten Infrastrukturstrategie

  • Für Skalierbarkeit planen: Integrieren Sie Kühl-, Wasser- und Flüssigkeitsmanagement-Infrastruktur von Beginn an in die Anlagenplanung, um künftiges Kapazitätswachstum, betriebliche Zuverlässigkeit und sich weiterentwickelnde KI-Workloads zu unterstützen.
  • Ressourcen optimieren: Verbessern Sie die Wassereffizienz, ermöglichen Sie Wiederverwendung, wo dies sinnvoll ist, und erhalten Sie die Wasserqualität aufrecht, um die Systemleistung zu unterstützen und gleichzeitig die Abhängigkeit von knappen lokalen Ressourcen zu reduzieren.
  • Infrastrukturpartnerschaften stärken: Koordinieren Sie frühzeitig mit Versorgungsunternehmen, Kommunen und lokalen Interessengruppen, um die Erweiterung von Rechenzentren mit den regionalen Infrastrukturgegebenheiten und der langfristigen Ressourcenplanung in Einklang zu bringen.
  • Langfristige Resilienz aufbauen: Entwickeln Sie Strategien, die einen zuverlässigen Betrieb unter sich verändernden ökologischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Bedingungen unterstützen und gleichzeitig nachhaltiges Wachstum ermöglichen.

How Xylem helps

Xylem brings the expertise for the full lifecycle of data center growth from planning and system design to treatment, reuse, monitoring, operations, and utility coordination. Xylem helps customers manage water and cooling as mission-critical infrastructure. Whether supporting hyperscale data centers, colocation facilities, or emerging AI factories, we help make digital growth more reliable, efficient, and responsible.

Was Xylem auszeichnet

Mit der Weiterentwicklung von Kühlarchitekturen hängt die Leistung von mehr als nur dem Wärmemanagement ab. Wassergewinnung, -aufbereitung, -qualität, -transport, -wiederverwendung, -überwachung und -ableitung beeinflussen allesamt die Betriebszuverlässigkeit und die langfristige Skalierbarkeit. Xylem bringt Fachwissen über den gesamten Wasserkreislauf ein und hilft Kunden, sowohl die Kühlleistung als auch die sie unterstützende Infrastruktur zu optimieren.

Infrastruktursysteme vernetzen

Die Leistung von Rechenzentren wird durch das Zusammenspiel von Kühlsystemen, Wassersystemen, Anlagenbetrieb, Versorgungsunternehmen und lokalen Ressourcen bestimmt. Xylem verfolgt einen systembasierten Ansatz, der Kunden dabei unterstützt, Betriebszeit, Effizienz, Resilienz und Nachhaltigkeit im gesamten Rechenzentrumsumfeld in Einklang zu bringen.

Von der Planung bis zum langfristigen Betrieb

Infrastrukturentscheidungen, die bei der Standortauswahl und -planung getroffen werden, können die Leistung über Jahrzehnte hinweg beeinflussen. Xylem begleitet Kunden über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg – von der Planung und Inbetriebnahme bis hin zu laufendem Betrieb, Optimierung, Wartung und Erweiterung.

Für die Zukunft der KI-Infrastruktur entwickelt

Der Übergang zu Flüssigkühlung und höherdichtem Computing verändert grundlegend, wie Rechenzentren konzipiert und betrieben werden. Xylem unterstützt Kunden bei der Planung und Verwaltung der Kühl-, Wasser- und Flüssigkeitsmanagement-Infrastruktur, die für KI-Workloads der nächsten Generation erforderlich ist, und gewährleistet dabei Zuverlässigkeit und betriebliche Flexibilität.

Globale Kompetenz, lokales Verständnis

Jedes Rechenzentrum agiert in einem einzigartigen regulatorischen, ressourcenbezogenen und gesellschaftlichen Umfeld. Xylem verbindet globale Technologie-, Ingenieur- und Servicekompetenz mit lokalem Know-how, um Kunden bei der Bewältigung von Genehmigungsverfahren, Ressourcenverfügbarkeit, Infrastrukturbeschränkungen und gesellschaftlichen Erwartungen zu unterstützen.

FAQs für Rechenzentrumskunden

Direct-to-Chip-Kühlung ist ein Flüssigkeitskühlungsansatz, bei dem Wärme direkt von Prozessoren abgeführt wird, anstatt sich ausschließlich auf herkömmliche Luftkühlung zu verlassen. Da KI-Workloads die thermische Dichte erhöhen, setzen Rechenzentren auf Direct-to-Chip-, Flüssigkeits- und Hybridkühlungsarchitekturen, um leistungsstärkeres Computing zu unterstützen. Diese Systeme erfordern eine gut konzipierte Flüssigkeitsmanagement-, Hydronik- und Wasserinfrastruktur, um Kühlleistung, Zuverlässigkeit und Betriebseffizienz aufrechtzuerhalten.

Flüssigkühlsysteme helfen dabei, die höheren Wärmelasten zu bewältigen, die mit KI und hochdichten Rechenumgebungen verbunden sind. Diese Systeme stützen sich auf Kühlkreisläufe, hydronische Infrastruktur, Flüssigkeitshandhabung, Wasserqualitätsmanagement, Aufbereitung und Überwachungsfunktionen, die zusammenwirken, um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Da die Nutzung von Flüssigkühlung zunimmt, wird die Kühlinfrastruktur zunehmend gemeinsam mit der Rechen-, Strom- und Gebäudeplanung konzipiert.

Kühlkreisläufe in Rechenzentren können Pumpen, Motoren, Wärmetauscher, Tanks, Ventile, Kühlverteilungseinheiten (CDUs), Überwachungssysteme sowie weitere wasserbasierte und hydrothermische Infrastrukturkomponenten umfassen, die zum Transport und zur Steuerung von Kühlflüssigkeiten in der gesamten Anlage eingesetzt werden. Xylem arbeitet außerdem mit Kühlsystem-OEMs, Ingenieurbüros und Rechenzentrumsbetreibern zusammen, um die Planung, Installation, den Betrieb und die langfristige Leistung von Kühlsystemen zu unterstützen.

Rechenzentren sind auf eine Vielzahl von Wasserquellen angewiesen, darunter kommunales Wasser, Grundwasser, Oberflächenwasser und aufbereitetes Wasser, die jeweils spezifische Anforderungen an Qualität und Aufbereitung stellen. Die Wasserqualität wirkt sich direkt auf die Effizienz des Kühlsystems, die Wärmeübertragungsleistung, die Zuverlässigkeit der Anlagen, den Wartungsaufwand und die langfristige Betriebskontinuität aus.

Xylem unterstützt Kunden bei der Bewertung, Aufbereitung, Überwachung und Verwaltung von Quellwasser, um die Anforderungen von Kühlsystemen zu erfüllen. Unsere Lösungen unterstützen die Aufbereitung von Zulaufwasser, Filtration, Wasserqualitätsüberwachung, Kühlkreislaufmanagement und die kontinuierliche Systemoptimierung und helfen Rechenzentren dabei, eine zuverlässige Kühlleistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig einen effizienten und widerstandsfähigen Betrieb zu gewährleisten.

Rechenzentren können den Wasserverbrauch senken, indem sie effizientere Kühlarchitekturen mit Wiederverwendung, Rückgewinnung, Rezirkulation und einer umfassenderen Wasserplanung kombinieren. Das Quellmaterial weist darauf hin, dass geschlossene Flüssigkühlsysteme den Wasserverbrauch um 80–90 % senken können und dass der Sektor bis 2050 eine um 46 % höhere Wassereffizienz erreichen könnte, mit potenziellen Einsparungen von 2,4 Billionen Litern jährlich.

Die Überwachung hilft Betreibern dabei, Durchfluss, Druck, Füllstand, temperaturbezogene Leistung und Wasserqualität zu messen, sodass sie Probleme frühzeitig erkennen und die Systementscheidungen im Laufe der Zeit verbessern können. Xylem unterstützt dies durch Sensorik, Analysen, Xylem Vue sowie die Integration in BMS- und DCIM-Umgebungen.

Ja. Xylem unterstützt den Kühlkreislauf und die hydrothermische Infrastruktur innerhalb der Anlage und hilft Kunden gleichzeitig dabei, Beschaffung, Aufbereitung, Transport, Messung, Überwachung, Wiederverwendung, Ableitung und langfristige Planung im weiteren standort- und gemeindebezogenen Wasserkontext zu bewältigen.

Weil der Wechsel zu Flüssig- und Hybridkühlung Teil einer umfassenderen Infrastrukturumgestaltung ist. Kühlkreisläufe, Wassersysteme und Flüssigkeitsinfrastruktur sollten von Anfang an gemeinsam mit der Rechenkapazität, der Stromversorgung und der gesamten Gebäudearchitektur geplant werden, um eine bessere Leistung, Ausfallsicherheit und langfristige Skalierbarkeit zu gewährleisten.

Da Rechenzentren auf Flüssigkeits-, Hybrid- und Direct-to-Chip-Kühltechnologien setzen, wird die Aufrechterhaltung der Flüssigkeitsqualität, des Durchflusses, der Temperatur und der Gesamtsystemleistung immer wichtiger. Xylem unterstützt Kunden dabei, Kühlflüssigkeiten im gesamten Kühlkreislauf zu bewegen, zu verwalten, aufzubereiten, zu überwachen und zu optimieren – zum Schutz der thermischen Leistung, zur Verbesserung der Betriebseffizienz, zur Risikominimierung und zur Sicherstellung einer zuverlässigen Betriebszeit, wenn die Kühlanforderungen komplexer werden.

Da Rechenzentren skalieren, um KI und hochdichtes Computing zu unterstützen, suchen viele Betreiber nach Möglichkeiten, die Abhängigkeit von Süßwasserversorgung zu reduzieren und gleichzeitig Kühlleistung, Betriebszuverlässigkeit und langfristige Resilienz zu gewährleisten.

Xylem unterstützt Kunden bei der Entwicklung anwendungsspezifischer Wasserstrategien, die Abwasserbehandlung, Wasserrecycling, Wiederverwendung, Rezirkulation und Wasserqualitätsmanagement umfassen können. Durch die Abstimmung von Wasseraufbereitungs- und Wiederverwendungslösungen auf die Anforderungen von Kühlsystemen und betriebliche Ziele können Rechenzentren die Ressourceneffizienz verbessern, die Resilienz stärken und nachhaltiges Wachstum fördern.

Eine zuverlässige Kühl- und Wasserinfrastruktur setzt voraus, dass die Systemleistung in Echtzeit erfasst wird. Monitoring und Analysen helfen Betreibern, Probleme frühzeitig zu erkennen, die Leistung zu optimieren, betriebliche Risiken zu reduzieren und fundiertere Infrastrukturentscheidungen zu treffen.

Xylems Lösungen für Sensorik, Monitoring, Analysen und Steuerung bieten einen umfassenderen Einblick in die Leistung von Wasser- und Kühlsystemen. Diese Funktionen helfen Betreibern, Betriebsbedingungen zu überwachen, die Effizienz zu steigern, die Betriebszeit zu unterstützen und zunehmend komplexe Kühl- und Wasserinfrastrukturen zuverlässig zu verwalten.

Langfristiges Wachstum von Rechenzentren hängt von mehr ab als nur der Infrastruktur innerhalb der Anlage. Wasserverfügbarkeit, Abwasserkapazität, Versorgungsbereitschaft, Genehmigungsaspekte und kommunale Prioritäten können alle beeinflussen, wo und wie Rechenzentren expandieren.

Xylem arbeitet mit Rechenzentrumsbetreibern, Versorgungsunternehmen, Kommunen und industriellen Interessengruppen zusammen, um die Wasser- und Abwasserinfrastruktur zu stärken, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und ein Wachstum zu unterstützen, das mit den lokalen Ressourcengegebenheiten und den Bedürfnissen der Gemeinschaft in Einklang steht. Diese umfassendere Infrastrukturperspektive hilft Kunden, langfristige Skalierbarkeit zu planen und gleichzeitig das Vertrauen der Gemeinschaft sowie die betriebliche Resilienz zu stärken.

Mehr Informationen anfordern

Wenden Sie sich an Xylem, um weitere Informationen zu verfügbaren Lösungen zu erhalten.