It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Trattamento e gestione delle acque piovane

Gestione e mitigazione del deflusso delle acque piovane

Il deflusso dell’acqua meteorica si verifica quando le precipitazioni o le scissioni della neve non possono infiltrarsi nel terreno e invece fluiscono attraverso le superfici dure nelle reti di drenaggio, nelle stazioni di pompaggio e nei corpi d’acqua naturale. Senza una gestione efficace delle acque piovane, questo deflusso può contribuire a inondazioni, danni alle infrastrutture e alla diffusione di contaminanti che minacciano gli ecosistemi e la qualità dell’acqua. Le soluzioni integrate di trattamento e pompaggio delle acque piovane sono essenziali per controllare i flussi, proteggere le comunità e soddisfare gli standard ambientali.

Sfide del deflusso delle acque piovane 

  • Carico inquinante
    I deflussi possono trasportare una vasta gamma di agenti inquinanti quali materiali fibrosi, sedimenti, oli, metalli pesanti e sostanze chimiche. Questi contaminanti degradano la qualità dell’acqua, danneggiano la vita acquatica e influiscono sugli ecosistemi. 

  • Rischio di inondazione e condizioni meteorologiche estreme
    Gli eventi piovosi intensi possono sovraccaricare i sistemi di drenaggio a gravità. Senza un’adeguata capacità di pompaggio delle acque piovane, le aree a basso livello e le infrastrutture critiche devono affrontare un aumento del rischio di inondazione, con conseguenti perdite economiche e interruzioni dei servizi.

  • Erosione e sedimentazione
    Un’elevata velocità di deflusso può erodere il terreno e trasportare il sedimento nei corsi d’acqua. Ciò non riguarda solo gli habitat acquatici, ma aumenta anche la torbidità dell’acqua. 

  • Prestazioni e manutenzione dell'infrastruttura
    La gestione delle acque piovane si basa su una combinazione di tubazioni, bacini, unità di trattamento e stazioni di pompaggio. Questi asset devono funzionare in modo affidabile in caso di eventi intermittenti ma con elevata domanda, pur rimanendo efficienti e facili da mantenere durante i periodi di inattività.

  • Conformità normativa
    La navigazione tra le normative locali, statali e federali implica la gestione dei permessi di scarico, il mantenimento degli standard di qualità dell’acqua e il rispetto dei requisiti di reporting e monitoraggio. 

Soluzioni per il trattamento dei deflussi delle acque piovane

Xylem vanta decenni di esperienza nella progettazione e fornitura di sistemi di pompaggio e gestione delle acque piovane per affrontare la natura urgente e spesso intermittente del deflusso delle acque piovane.  

Offriamo una suite completa di soluzioni, comprese pompe avanzate e sistemi di controllo progettati per gestire le portate fluttuanti e garantire prestazioni affidabili durante i picchi di deflusso. I nostri sistemi intelligenti di gestione dell’acqua utilizzano dati e analisi in tempo reale per ottimizzare il funzionamento della pompa, il flusso delle acque piovane e ridurre il rischio di inondazione. Inoltre, forniamo liquidi adsorbenti speciali e una gamma completa di apparecchiature di trattamento per soddisfare anche i più rigidi requisiti dei limiti di scarico.  

Indipendentemente che tu abbia bisogno di soluzioni su larga scala, pilota o a noleggio, Xylem offre opzioni personalizzate supportate dalla nostra ampia rete di servizi per aiutare a gestire le sfide legate alle acque piovane, salvaguardare le comunità e raggiungere la conformità normativa. I dati in tempo reale, il monitoraggio e le capacità di previsione migliorano ulteriormente le prestazioni del sistema migliorando la visibilità delle condizioni della rete e supportando un processo decisionale operativo più proattivo in caso di cambiamenti meteorologici e delle condizioni di flusso. Ciò consente un uso più efficiente dell’infrastruttura esistente.

Il trattamento delle acque piovane è fondamentale per prevenire l’inquinamento e ridurre i rischi di inondazione, proteggendo sia l’ambiente che le comunità