It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Gestione combinata acque meteoriche e di scarico

Soluzioni da affrontare quando gli eventi CSO mettono a dura prova la capacità di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un sistema di raccolta

I sistemi fognari combinati causano gravi problemi di inquinamento dell’acqua durante gli eventi di sovraportata fognaria combinata (CSO). Ciò si verifica quando i flussi combinati di deflusso delle acque reflue e di superficie superano la capacità dell’impianto di trattamento delle acque reflue o la portata massima del sistema che trasmette le fonti combinate. Lo sfioro viene spesso scaricato in un corpo d’acqua ricevente che combina una miscela variabile di rifiuti umani e industriali non trattati, deflussi inquinati, detriti e materiali arrugginiti che si accumulano nel sistema di raccolta durante i periodi di tempo secco. Lo scarico contiene un’ampia gamma di agenti contaminanti quali sostanze chimiche, microrganismi patogeni, virus e cisti che compromettono la qualità dell’acqua e influiscono sulla salute umana e sulla fauna selvatica. Gli sfiori fognari combinati sono la principale fonte di inquinamento idrico negli Stati Uniti, con circa 772 comunità suscettibili a partire dal 2017. 

Stazioni di pompaggio combinate 

Per gestire questi flussi variabili in condizioni atmosferiche umide all’interno delle reti fognarie, vengono comunemente utilizzate stazioni di pompaggio combinate. Le stazioni di pompaggio combinate sono progettate per gestire i flussi giornalieri delle acque reflue, le acque piovane e gli altri deflussi superficiali e sono comuni in molte reti di acque reflue. Durante la progettazione di una stazione combinata è importante considerare le normali oscillazioni della rete fognaria e della capacità di ingresso massimo dovuta a eventi meteorologici. Sia le portate d’ingresso che il flusso massimo possono essere nettamente differenti rispetto alla portata normale.

Disinfezione per sfioro fognario combinato 

Nelle situazioni in cui si verifica ancora una sovraportata, potrebbe essere necessario un trattamento aggiuntivo come la disinfezione per ridurre l’impatto ambientale. Fattori da considerare:

  • Qualità delle acque reflue scaricate 
  • Potenziali effetti tossici 
  • Facilità di funzionamento e manutenzione 
  • Normative che regolano gli standard residui 

Gli eventi combinati di sovraportata delle fognature si verificano in modo intermittente e variano nella portata, rendendo difficile l’aggiunta e la regolazione di un disinfettante chimico. Inoltre, molte uscite CSO si trovano in aree che non sono facilmente accessibili, il che comporta la necessità di un sistema automatico. 

Monitoraggio e riduzione CSO

Oltre all’infrastruttura fisica e agli approcci di trattamento, il monitoraggio e il controllo preventivo possono contribuire a ridurre ulteriormente l’impatto CSO.

L’applicazione di Xylem Vue per la gestione delle fognature fornisce una visibilità in tempo reale dei flussi di rete e delle previsioni di flusso predittive, aiutando le utility a massimizzare la capacità dell’infrastruttura esistente, riducendo al contempo la necessità di costosi miglioramenti di capitale e nuovi investimenti.

La soluzione aiuta le utility a ridurre la frequenza e l’entità degli eventi CSO ottimizzando l’uso della capacità di rete disponibile, supportando la conformità ai requisiti normativi. Inoltre, riduce la probabilità e l’impatto delle inondazioni nei sistemi fognari combinati e separati, migliorando i livelli di servizio e la soddisfazione dei clienti attraverso una maggiore visibilità e controllo operativo.