It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Energy & Power

Utility uses advanced metering infrastructure to track repairs after a tornado

On December 10, 2021, at 9:27 p.m., a tornado with winds of up to 190 mph (305 kph) touched down in Mayfield, Kentucky, creating widespread outages and mass...

Flygt hydro turbines used for small-scale hydroelectric power in Kentucky

Appalachian Hydro Associates (AHA) in Ravenna, Kentucky, was seeking to develop a more cost-effective model for small hydro projects. AHA partnered with Berea...

Tecnologia e gestão inteligentes da água

Saiba como as tecnologias inteligentes estão transformando o setor da água. Veja como elas podem reduzir seus custos e o consumo de energia.

Xylem publica o Relatório de sustentabilidade de 2016

Resolver os desafios do planeta relacionados à água nunca foi tão urgente. A Xylem publicou recentemente seu Relatório de sustentabilidade de 2016, que resume...