It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Solving Water Together

Mina Guli speaks up on the need to protect the source

A Q&A with water advocate and ultramarathon runner, Mina Guli Empowering people to protect our water sources is a vital quest that unites Xylem Watermark and...

Xylem Together 2023: Fostering sustainable partnerships for a water-secure Europe

Xylem brought together water sector channel partners to advance collaboration and sustainability in Vienna for the first-ever “Xylem Together” European partner...

Advancing health and safety for our employees – and the communities we serve

Employee health and safety is critical at Xylem as we work to solve the world’s toughest water challenges. We’ve set ambitious 2025 health and safety goals and...

Xylem Watermark and Americares: Helping Youth Tap into a Better Future

Through infrastructure improvements and education in Malawi, Americares and Xylem helped thousands of young people bring lasting, positive change to their...

Step up for Your Watershed

The ocean and climate are inextricably linked. Covering 70 percent of the Earth's surface, the ocean transports heat from the equator to the poles, regulating...

Breaking the Cycle of Poverty with Engineers Without Borders

For many communities, access to infrastructure is a key to breaking the cycle of poverty. Xylem Watermark’s Emma Housman spoke with Vinesan Govender to learn...