It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Mixing

Clifton Sanitation District eliminates 99% of ditch settling problems

The small town of Clifton, Colorado, is known for its outdoor recreational activities, proximity to local vineyards, and stunning views of the Colorado River....

High-efficiency mixers help three wastewater operators save energy and costs

Mixers in aeration and sludge tanks can account for up to 10% of a wastewater treatment plant’s overall energy use. By selecting energy-efficient mixers,...

Agitadores em estação de tratamento de águas italiana conseguem reduzir uso de energia em até 50%

Quando uma estação de tratamento de águas residuais perto de Florença. Itália, precisou de substituir um conjunto de agitadores, consultou os especialistas da...

Ajuda para tratar a água em hospital dedicado a Coronavírus na Rússia

À medida que a COVID-19 se foi espalhando por todo o país, a Rússia tomou medidas para se preparar para um grande fluxo de pacientes, incluindo a construção de...

Água inteligente: soluções de tratamento de águas residuais

Ao usar tecnologias inteligentes da água, as estações de tratamento de águas residuais podem otimizar processos e reduzir consideravelmente o consumo de...