It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Transport Pumping

Innovative pumping solution saves energy, expense and space for Großostheim, Germany

The charming Bavarian town of Großostheim, less than an hour southeast of Frankfurt, is home to picturesque streets filled with half-timbered houses and an...

Heathrow Airport cuts pumping station energy use in half with Xylem’s Flygt Concertor

Early adopter of intelligent pumping system expands use and reduces annual cleaning and service costs by 87.5%. London’s Heathrow Airport is one of Europe’s...

Xylem na Bauma 2019: novas soluções e evento para intercâmbio feminino

Na Bauma 2019, uma importante feira comercial dos setores de construção e mineração, a Xylem expôs suas soluções de bombeamento mais resilientes e inovadoras...

Água inteligente: transporte e coleta de águas residuais

As tecnologias inteligentes da água podem melhorar consideravelmente a eficiência, economizar dinheiro e reduzir o impacto ambiental ao coletar e transportar...

Bombas Flygt aprimoram a irrigação no Azerbaijão

Uma estação de bombeamento flutuante aprimorou o abastecimento de água para a irrigação no Azerbaijão, ao mesmo tempo em que reduziu o impacto ambiental. As...