It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Construction & Mining

Ready to Go – Anywhere in the World

"Encountering situations where things are broken and being able to put things right is very rewarding – especially when helping a community through an incident...

Xylem resolve problema de vibrações em estação de bombagem

A população que vive na proximidade de uma estação de bombagem de águas residuais, em Hardenberg, nos Países Baixos, queixou-se sobre as vibrações com origem...

Xylem na Bauma 2019: novas soluções e evento para intercâmbio feminino

Na Bauma 2019, uma importante feira comercial dos setores de construção e mineração, a Xylem expôs suas soluções de bombeamento mais resilientes e inovadoras...

WEFTEC 2018: Xylem unveils revolutionary underdrain filtration system and more

Xylem understands that smart technology alone isn’t enough to manage today’s water challenges. Along with a portfolio of integrated water technologies, at...

Xylem nomeada Empresa do Ano em Tecnologia da Água

A Xylem recebeu o título de Empresa do Ano em Tecnologia da Água nos Prêmios Globais da Água de 2018. O prêmio é concedido à empresa que fez a contribuição...