Suchergebnisse
-
Wasserdesinfektion von Trinkwasser
Um sicheres Trinkwasser bereitzustellen, müssen die Wasserversorger sicherstellen, dass ihre Wasseraufbereitung von Trinkwasser Krankheitserreger wirksam...
-
Regenwasserpumpstationen und Überschwemmungsentlastung
Schäden durch Stürme und Hochwasser vermeiden Regenwasserpumpstationen helfen, Gebiete zu schützen, indem große Wassermengen abgepumpt werden, wodurch...
-
Notfall-Hochwasserentwässerung
Das Wetter ist unberechenbar. Xylem nicht. Die Kraft des Wassers in einer Flut kann verheerend sein. Ganze Städte und Gemeinden können überschwemmt werden –...
-
Anwendungen zum Waschen, Reinigen und Sprühen
Unabhängig von der Ausrüstung, die Sie herstellen, benötigen Sie in Reinigungsanlagen für Teile, Fahrzeugwaschanlagen, Werkzeugmaschinen oder in einer anderen...
-
Wasserversorgung mit dem richtigen Druck
Wasserdruck - zur richtigen Zeit an jedem Ort In mehrgeschossigen Gebäuden werden Druckerhöhungsanlagen eingesetzt, um auch in oberen Geschossen beim Abnehmer...
-
Bildung und Forschung
Die Aufrechterhaltung der Wasserqualität ist für Hochschuleinrichtungen und Labore von entscheidender Bedeutung, um strenge Vorschriften einzuhalten und...
-
Baustellenentwässerung
Bei der Baustellenentwässerung werden Oberflächen- oder Grundwasser von einer Projektbaustelle entfernt, um eine trockene Umgebung für Aushub- und Bauarbeiten...
-
Erdgas
Erdgaskraftwerke sind auf ein zuverlässiges Wassermanagement angewiesen, um die Betriebszeit zu gewährleisten, kritische Anlagen zu schützen und sich...
-
-
Umwelt
Xylem bietet Lösungen für eine Reihe von Umweltproblemen, von der Einhaltung strengerer staatlicher Vorschriften über den Zugriff auf Echtzeitdaten über die...
-
Süßwasser
Wir bei Xylem sind uns der einzigartigen Herausforderungen bewusst, die mit der Arbeit in natürlichen Süßwasserumgebungen wie Flüssen, Bächen, Seen, Stauseen,...
-
Meteorologie und Wetter
Wetterdaten ermöglichen eine angemessene Vorbereitung, um die Auswirkungen des Wetters auf die Bevölkerung und die Umwelt zu kontrollieren. Diese Daten müssen...
-
-
-
Integrierte Gerätefertigung
Die integrierte Gerätefertigung erfordert Wasser- und Abwasserlösungen, die speziell auf die Arten, Geometrien und chemischen Eigenschaften der herzustellenden...
-
Solarzellen- / Photovoltaikherstellung
Nachhaltige Wasser- und Abwasserbehandlung für die Solarfertigung.
-
-
Raffination und Chemie
Die chemische und kohlenwasserstoffverarbeitende Industrie benötigt täglich über 2 Milliarden Gallonen Wasser für kritische Funktionen wie Kühlung und...
-
-
Ascheteichentwässerung
Lösungen zur Erfüllung der Einhaltung der Vorschriften für Kohleverbrennungsrückstände (CCR) mit Ascheteichverschlüssen.
-
Ballastpumpen
Wenn Sie auf einem Wakeboard, Ski oder einer Tube Spaß haben, sorgt ein größerer Wake für eine aufregendere Fahrt, und die modernen Vorschaltpumpensysteme von...
-
Schwarzwasser- und Abwassermanagement
Ob auf dem Wasser oder auf der Straße, die Abwasserverwaltung ist sowohl für Bootsfahrer als auch für Wohnmobilbegeisterte ein wichtiger Bestandteil des...
-
Boat Engine Cooling
Unlike a car motor, boat engines use the cool water from below the vessel to keep cool. There are two main types of marine cooling systems that boat engine...
-
Kontrolle von Desinfektionsnebenprodukten
Desinfektionsmittel können mit natürlichen Materialien im Quellwasser reagieren und Nebenprodukte des Desinfektionsmittels bilden. Die häufigsten Nebenprodukte...