Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylem-Technologie unterstützt Scottish Water auf deren Weg zur Emissionsreduzierung

Xylem-Technologie unterstützt Scottish Water auf deren Weg zur Emissionsreduzierung

Scottish Water hat sich mit Xylem zusammengetan, um Hunderte von Pumpstationen mit nachhaltiger Technologie auszustatten und so bis 2040 das Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen. In einem ersten Versuch reduzierte das Flygt Concertor-Pumpensystem die ungeplanten Wartungsarbeiten um 99,8 % und senkte den Energieverbrauch um bis zu 60 %. Der digitale Xylem Überwachungsdienst Avensor für Pumpstationen hat zudem die Zahl der ungeplanten Einsätze erheblich verringert.

Scottish Water, der öffentliche Wasserversorger Schottlands handhabt für mehr als 2,6 Millionen Haushalte und 150.000 Unternehmen Wasser und Abwasser. Im Jahr 2019 verpflichtete sich Scottish Water, bis zum Jahr 2040 keine Emissionen mehr zu verursachen, also fünf Jahre früher als es der Null-Netto-Emissionenplan der schottischen Regierung für das gesamte Land vorsieht.

„Schottland ist stolz auf seine Umwelt und seine Natur. Deshalb haben wir bei Scottish Water einen ehrgeizigen Plan zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen und der Umweltauswirkungen unseres Betriebs aufgestellt“, berichtet Nathan Wield, Wastewater Operations West Manager bei Scottish Water. „Der Transport und die Aufbereitung von Abwasser ist enorm energieintensiv, so dass all unsere Maßnahmen einen großen Einfluss auf die Netto-Null-Ziele sowohl von Scottish Water als auch des Landes haben werden.“

Net Zero Emissions Route Map der strategische Null-Netto-Emissionenplan von Scottish Water, setzt auf erneuerbare Energien und hohe Investitionen in innovative, umweltfreundliche Technologien. 2019 begann Scottish Water in Zusammenarbeit mit Xylem mit der Erprobung des Concertor-Pumpensystems von Flygt in einigen Pumpstationen, um den bei der Abwasseraufbereitung anfallenden Energieverbrauch sowie ungeplante Einsätze zu reduzieren.

Ausrichtung auf die leistungsschwächsten Pumpstationen

„Als Ausrüster haben wir schon immer sehr eng mit Scottish Water zusammengearbeitet“, erklärt Alan Black, Sales Manager von Xylem in Schottland. „Wir baten das Unternehmen um eine Liste der Pumpstationen mit der schlechtesten Leistung, was den Aufwand von Zeit und Ressourcen durch ungeplante Einsätze angeht. Nach einigen Installationen wuchs das Vertrauen in Concertor, da das Produkt genau seinen geplanten Zweck erfüllte – nämlich 99 % der ungeplanten Wartungseinsätze zu reduzieren.“

Die Flygt Concertor Pumpen verfügen über eine integrierte Sumpf- und Rohrreinigung sowie über die Adaptive N-Technologie von Xylem zur Erkennung und Beseitigung von Verstopfungen. Außerdem kann die Pumpe ihre Leistung automatisch an wechselnde Durchflussmengen anpassen und verfügt über einen Super Premium IE4-äquivalenten Motor, wodurch der Energieverbrauch um bis zu 70 % gesenkt werden kann.

„Nach der erfolgreichen Erprobung von Concertor und den gewonnenen Erkenntnissen der damit verbundenen Energieeinsparungen führte dies zu weiteren Versuchen und schließlich zu einer breiteren Einführung“, fährt Nathan Wield fort. „Heute haben wir rund 300 Concertor-Pumpen in ganz Schottland installiert, und viele weitere werden folgen.“

Erhöhte Sichtbarkeit für Pumpstationen durch Fernzugriff

Mit der Einführung von Avensor im Jahr 2020, der digitalen Lösung von Xylem für die Überwachung von Pumpstationen, sah Scottish Water eine zusätzliche Möglichkeit, seinen Betrieb effizienter zu gestalten. Avensor erfasst, analysiert und überträgt die Daten der Pumpstationen über die Cloud und gibt den Betreibern in Echtzeit Einblicke in die Leistung. Bislang wurde Avensor in etwa 90 Pumpstationen von Scottish Water installiert, und jeden Monat kommen weitere hinzu.

„Der Einblick, den wir durch Avensor erhalten, ist einmalig“, sagt Nathan Wield. „Wir verwenden die Avensor-App, um uns die Leistung einer Pumpstation anzusehen, bevor wir vor Ort sind, und wenn alles gut läuft, müssen wir vielleicht gar nicht ausrücken.“

„Wir können den Zustand unserer Stationen überprüfen, ohne jede einzelne anfahren zu müssen, was uns viel Zeit spart und die Emissionen reduziert. Es ist ein proaktives Instrument, das es uns ermöglicht, frühzeitig zu reagieren, anstatt zu hoffen, dass wir mögliche Probleme bei einem Routinebesuch entdecken.“

Bei der Einführung neuer Technologien als Teil einer digitalen Transformation zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen ist laut Nathan Wield die Benutzerfreundlichkeit für die Betreiber entscheidend.

„Wenn die Technologie richtig konzipiert und benutzerfreundlich ist, wird sie von den Betreibern leichter angenommen“, sagt er. „Ist sie kompliziert und umständlich, stoßen wir auf Widerstand und Ablehnung. Bei Avensor macht alles Sinn, und selbst die Grafiken sind leicht zu verstehen. Die Bediener sehen auf einen Blick die Pumpenleistung, den Füllstand des Pumpensumpfs sowie alle Informationen, die sie benötigen.“

Einblicke in die Umsetzung eines Netto-Null-Plans

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Bemühungen um eine Verringerung der Emissionen hat Scottish Water ein spezielles Energieeffizienz-Team gebildet, das für die Bereitstellung energieeffizienter neuer Technologien und Prozesse verantwortlich ist, die eine hohe Investitionsrentabilität aufweisen.

„Aus Sicht der Abwasserentsorgung ist dieses Team sehr hilfreich“, sagt er. „Wenn eine neue Pumpe oder ein neues Gebläse benötigt wird, können sie den Fall ausarbeiten und energieeffiziente Optionen vorschlagen. Das bedeutet, dass nicht alles auf den Schultern der Teamleiter ruhen muss, die für die Einhaltung der Vorschriften und die Minimierung der Ausfallzeiten verantwortlich sind. Mit dieser Gruppe, die in den Abwasserbetrieb integriert ist, können wir alle gemeinsam auf dieselben Ziele hinarbeiten.“

Auch wenn das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2040 entmutigend erscheinen mag, ist es laut Nathan Wield möglich.

„Der Abwassersektor hinkt wahrscheinlich etwas hinterher, wenn es um die Einführung neuer Technologien geht“, fährt er fort. „Das bedeutet aber auch, dass es mehr Möglichkeiten gibt, etwas zu bewirken. Wenn wir unsere Anlagen aufrüsten und effizienter arbeiten können, kann das zu massiven Verbesserungen führen.“

Scottish Water wird weiterhin mit Xylem zusammenarbeiten, um seine Pumpstationen mit der Concertor- und Avensor-Technologie von Flygt aufzurüsten.

„Wenn wir jetzt Pumpen ersetzen müssen, werden wir Concertor als Pumpe unserer Wahl in Betracht ziehen“, sagt Nathan Wield. „Außerdem prüfen wir, wie wir Avensor nutzen können, um Einblicke in einige unserer größeren Pumpstationen zu erhalten. Xylem ist sehr schnell auf unsere Bedürfnisse eingegangen und hat seine Lösungen so angepasst, dass wir noch effizienter arbeiten können. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Xylem zusammenzuarbeiten, um unser Netto-Null-Ziel zu erreichen.“

Learn more about the Flygt Concertor pumping system

Learn more about Xylem Avensor digital monitoring service for pump stations.