Trattamento e pompaggio delle acque piovane
Gestione e mitigazione del deflusso delle acque piovane
La gestione delle acque piovane è il processo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e scarico delle precipitazioni e dei deflussi di scioglie di neve per proteggere le comunità dalle inondazioni, salvaguardare la qualità dell’acqua e soddisfare i requisiti normativi di scarico. Quando le precipitazioni non possono infiltrarsi nel terreno, attraverso strade, tetti, parcheggi e altre superfici impermeabili, fluisce rapidamente nelle reti di drenaggio, nelle stazioni di pompaggio, nei fiumi e nei corpi idrici ricettori.
In assenza di sistemi adeguatamente progettati per il pompaggio delle acque meteoriche, infrastrutture di trattamento e strumenti di supporto alle decisioni, questo deflusso può causare allagamenti urbani, danni alle infrastrutture e il rilascio di contaminanti che minacciano gli ecosistemi e portano al superamento dei limiti imposti dalle autorizzazioni ambientali.
Per i servizi comunali, la gestione delle acque piovane comprende un’ampia gamma di sfide interconnesse:
- Progettazione di stazioni di pompaggio in grado di gestire flussi di picco estremi che potrebbero attenuare le condizioni medie
- Gestione degli sfiori fognari combinati (CSO) per impedire che le acque reflue grezze raggiungano i corsi d’acqua durante le piogge intense
- Il trattamento delle acque piovane per soddisfare i requisiti del Sistema nazionale di eliminazione degli scarichi inquinanti EPA (NPDES) consente di raggiungere i limiti di scarico prima che entrino nei corpi d’acqua naturali
- Mantenimento dei bacini di raccolta e dell’infrastruttura di trasporto contro l’incessante accumulo di sedimentazione, solidi e detriti galleggianti
- Monitoraggio dell’infrastruttura delle acque piovane e simulazione di eventi estremi
Il cambiamento climatico sta intensificando le pressioni esistenti sulle infrastrutture idriche urbane.1 Negli ultimi cinquant’anni, la popolazione urbana globale è cresciuta da circa 1,2 miliardi a oltre 4,4 miliardi di persone,2 concentrando le superfici impermeabili e aumentando il deflusso delle acque piovane nelle città spesso servite da infrastrutture progettate per un’era diversa. Con il cambiamento climatico che porta a eventi di precipitazione più frequenti e intensi3 e l’espansione urbana che continua, i sistemi affidabili di pompaggio e trattamento delle acque piovane stanno diventando sempre più critici per la resilienza alle inondazioni, la sicurezza pubblica, la conformità normativa e la protezione ambientale.4
Le soluzioni complete per le acque piovane di Xylem
Xylem vanta oltre 70 anni di esperienza nell’ingegneria delle acque meteoriche e supporta utility e comunità nella gestione del deflusso delle acque piovane, nella prevenzione degli sfioramenti e nella protezione delle infrastrutture dal rischio di allagamenti.
In collaborazione con il vostro team, applichiamo metodologie comprovate per la progettazione delle stazioni di pompaggio, integrate con piattaforme di monitoraggio e controllo che offrono una visibilità in tempo reale sull’intera rete. Dalle soluzioni di bypass d’emergenza e dal supporto tramite flotte a noleggio, fino alla pianificazione infrastrutturale di lungo termine, Xylem è al vostro fianco in ogni fase del progetto: progettazione, installazione, esercizio e gestione degli asset.
Il nostro obiettivo è aiutarvi a garantire le prestazioni e l’affidabilità di cui la vostra comunità ha bisogno e su cui può contare ogni giorno.
- Pompe e stazioni di pompaggio per acque meteoriche: pompe sommergibili a installazione in camera asciutta progettate per gestire condizioni di portata di picco variabili nelle applicazioni municipali e industriali di drenaggio delle acque meteoriche.
- Gestione intelligente delle acque meteoriche: sistemi di monitoraggio, simulazione di scenari e controllo in tempo reale che ottimizzano il funzionamento delle pompe durante gli eventi meteorici e garantiscono una visibilità completa della rete, supportando decisioni proattive e tempestive.
- Sistemi di trattamento delle acque meteoriche: tecnologie di filtrazione, disinfezione UV e mezzi adsorbenti specializzati progettati per garantire il rispetto dei limiti di scarico previsti dalla normativa, anche in presenza di diversi profili di contaminazione.
- Attrezzature per la pulizia di bacini di laminazione e pozzetti: mixer sommergibili ed eiettori aria-acqua che contribuiscono a mantenere la capacità di accumulo dei bacini e a prevenire problemi operativi causati dall'accumulo di sedimenti.
- Servizi e supporto: attività di avviamento e collaudo, programmi di manutenzione, interventi di emergenza e disponibilità di ricambi, supportati da una rete di assistenza globale.
Come Xylem può aiutarti
Migliorare la resilienza della comunità con una migliore gestione delle acque piovane
Prevenzione degli sfioramenti e conformità normativa
Stazioni di pompaggio per acque meteoriche, sistemi di laminazione e soluzioni di controllo della rete in tempo reale, correttamente progettati e dimensionati, consentono di ridurre la frequenza e il volume degli eventi di sfioro delle reti fognarie miste. Questo aiuta i gestori del servizio idrico a rispettare i requisiti normativi ambientali e a evitare le conseguenze economiche e reputazionali derivanti da eventuali non conformità.
Protezione dalle alluvioni per comunità e infrastrutture
Stazioni di pompaggio per il controllo delle piene, sistemi di paratoie con pompe integrate e bacini di laminazione adeguatamente dimensionati proteggono aree residenziali, reti di trasporto e infrastrutture critiche dai danni causati dalle inondazioni. Allo stesso tempo, contribuiscono a preservare la fiducia delle comunità, evitando eventi alluvionali che avrebbero potuto essere prevenuti.
Maggiore durata degli asset e riduzione del costo totale di proprietà
Geometrie delle vasche progettate e validate tramite simulazioni fluidodinamiche (CFD), una corretta selezione delle pompe e una gestione proattiva dei sedimenti riducono il rischio di intasamenti, limitano gli interventi di manutenzione straordinaria e contribuiscono a contenere nel tempo i costi di manodopera, manutenzione e ricambi.
Intelligenza operativa in tempo reale per decisioni proattive
Le piattaforme di monitoraggio e controllo consentono di supervisionare le prestazioni delle pompe, lo stato delle stazioni di sollevamento e il comportamento dell'intera rete idraulica. Grazie a dati e analisi in tempo reale, i team operativi possono prevedere il rischio di sfioramento, ottimizzare le sequenze di funzionamento delle pompe e intervenire prima che le condizioni diventino critiche.
Soluzioni scalabili per affrontare cambiamenti climatici e crescita urbana
Le stazioni di pompaggio modulari e le soluzioni di laminazione scalabili consentono di aumentare progressivamente la capacità del sistema in risposta all'incremento dell'intensità delle precipitazioni e all'espansione urbana. Questo approccio protegge gli investimenti infrastrutturali nel lungo periodo e prolunga la vita utile delle opere esistenti.
Case Study
Flygt Axial Flow Propeller Pumps Address Chronic Flooding in El Paso, TX
Flygt axial flow propeller pumps helped protect El Paso's Chihuahuita neighborhood from recurring floods, providing energy-efficient stormwater transport, dependable operation, and a space-saving pump station solution.
Wet well wonder in a deep sewer tunnel
A deep-tunnel pumping system for Columbus, Ohio’s OARS project uses adjustable-speed Flygt pumps to manage extreme head variations and efficiently dewater a 215-foot-deep, high-capacity sewer tunnel after major flow events.
La soluzione Xylem risolve le violazioni dei permessi di scarico delle acque piovane
Una raffineria della California meridionale ha risolto le violazioni degli scarichi delle acque piovane in cinque giorni, utilizzando il sistema di trattamento Xylem con argilla d’organo, carbonio e scambio ionico per rimuovere idrocarburi e metalli ai livelli di ppb.
Manchester City: Acquisizione e riutilizzo efficiente dell’acqua piovana attraverso dati e analisi
Il Manchester City FC utilizza la tecnologia intelligente e il riutilizzo dell’acqua piovana per ridurre il consumo di acqua potabile nel suo Etihad Campus. Con l’aiuto della piattaforma Xylem basata sui dati, il club punta a ottimizzare l’irrigazione e a raggiungere il riutilizzo completo delle acque piovane entro il 2026.
Domande frequenti
Le inondazioni possono verificarsi quando le precipitazioni superano la capacità del sistema, l'infrastruttura si blocca o i sistemi di pompaggio sono sopraffatti. Le utility possono migliorare l’affidabilità attraverso la selezione corretta delle pompe, la manutenzione preventiva, il monitoraggio del sistema, la simulazione degli scenari e i test regolari per aiutare a ridurre il rischio di inondazione e migliorare la resilienza.
Xylem fornisce soluzioni integrate per le acque piovane che comprendono pompe, controlli, sistemi di monitoraggio, tecnologie di trattamento, competenze tecniche, soluzioni a noleggio e assistenza. Queste soluzioni aiutano i servizi pubblici, i comuni e gli operatori industriali a gestire i rischi di inondazione, migliorare la qualità dell’acqua e ottimizzare le prestazioni dell’infrastruttura.
Un sistema fognario combinato instrada sia il deflusso delle acque piovane che le acque reflue attraverso una singola rete di tubazioni verso un impianto di trattamento. Un sistema fognario separato mantiene isolati i due flussi: le acque piovane finiscono in un’uscita designata, le acque reflue finiscono per essere trattate. I sistemi combinati creano un rischio combinato di sovraportata fognaria (CSO) in caso di forti piogge: quando l’afflusso supera la capacità di trattamento, le acque reflue miste non trattate possono scaricarsi direttamente nei corsi d’acqua riceventi, creando un impatto ambientale e sulla salute pubblica che sono regolati dall’EPA Clean Water Act.
Un sovraportata fognaria combinata (CSO) si verifica quando un sistema fognario combinato riceve un afflusso di acque piovane maggiore di quello che può convogliare all’impianto di trattamento, in genere durante le piogge pesanti, e scarica flussi misti non trattati nei corsi d’acqua vicini. Le utility possono ridurre la frequenza CSO attraverso una combinazione di stoccaggio di raccolta (che ammortizza il flusso di picco), monitoraggio della rete in tempo reale e controllo preventivo (che ottimizza la capacità prima che vengano raggiunte le soglie di sfioro) e riabilitazione dell’infrastruttura per ridurre l’afflusso e l’infiltrazione (I&I) che gonfia i flussi di base durante le condizioni meteorologiche umide.
Il monitoraggio in tempo reale fornisce ai team operativi i dati per agire prima che si verifichi un evento di sfioro piuttosto che rispondere dopo che si verifica. Le piattaforme di monitoraggio delle acque piovane si estendono su tre livelli: monitoraggio a livello di pompa (monitoraggio delle prestazioni delle singole pompe e dei livelli dell’acqua nella vasca), monitoraggio a livello di stazione (stato completo della stazione di pompaggio e condizioni di allarme) e controllo a livello di rete (integrazione dei dati di flusso, previsione delle precipitazioni e modellazione idraulica attraverso lo spartiacque). Insieme, questi livelli permettono di prendere decisioni di controllo predittivo che riducono la frequenza di sovraportata, ottimizzano il sequenziamento delle pompe e supportano una strategia operativa proattiva.
I sistemi intelligenti per le acque piovane combinano sensori in tempo reale, connettività IoT, modellazione idraulica e algoritmi di controllo avanzati per far funzionare le reti di pompaggio in modo proattivo, non solo in modo reattivo. Creando rappresentazioni digitali continuamente aggiornate dello spartiacque urbano, i servizi pubblici possono prevedere le condizioni di sovratensione, preposizionare la capacità della pompa, ridurre al minimo la durata dello sfioro e documentare le prestazioni del sistema per la creazione di report normativi. Questo approccio riduce la frequenza e la gravità degli eventi di inondazione, riduce il rischio di violazioni dei permessi e supporta la pianificazione del capitale a lungo termine con dati sulle prestazioni basati sulle prove.
Richiedi maggiori informazioni
Contattare Xylem per ulteriori informazioni sulle soluzioni disponibili.
1. Pannello intergovernativo sui cambiamenti climatici, “Capitolo 11” nel Climate Change 2021: La base della scienza fisica. Contributo del gruppo di lavoro I al sesto report di valutazione del comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici, consultato il 19 agosto 2026, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/chapter/chapter-11/.
2. Nazioni Unite, World Urbanization Prospects 2025, consultato il 19 agosto 2026, https://population.un.org/wup/.
3. U.S. Environmental Protection Agency, “Extreme Precipitation”, accesso il 19 agosto 2026, https://www.epa.gov/climatechange-science/extreme-precipitation.
4. World Meteorological Organization, “Inondazioni”, consultato il 19 agosto 2026, https://wmo.int/themes/floods/.