Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Rénovation d’un réseau d’eaux usées : les technologies de bypass Xylem déployées sur plus de 500 m de canalisations à Neuville-sur-Oise

12 déc. 2024

Pour réaliser des travaux de réhabilitation du réseau d’arrivée des eaux usées de l’usine de traitement de Neuville-sur-Oise (95), le SIARP (Syndicat intercommunautaire pour l'assainissement de la région de Cergy-Pontoise et du Vexin) a fait appel à un groupement d’entreprises dont a fait partie Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau), via ses équipes LCS Service et Location, pour installer un système de dévoiement des eaux usées sur plus de 500 mètres en bord de rivière.

Ces travaux de réhabilitation font suite au diagnostic général du réseau mené par le gestionnaire (la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise en 2015 ; le SIARP depuis le 1er juillet 2022), et qui avait défini plusieurs chantiers prioritaires. Le principal d’entre eux étant celui en amont de la STEP (station d’épuration) de Neuville-sur-Oise qui dessert environ 240 000 habitants, soit une capacité nominale de traitement de 400 000 équivalents habitants. Dans cette zone, les canalisations datant des années 70 se sont révélées en mauvais état, entraînant même l’effondrement d’un regard.

La particularité de l’emplacement du réseau constituait un élément majeur à prendre en compte pour ce chantier : 

  • Les canalisations existantes étaient enterrées entre 5 et 6 m de profondeur donc difficiles d’accès pour les remplacer entièrement ;
  • La proximité de l’Oise induisait une vigilance accrue à d’éventuels déversements des eaux usées dans la rivière, ainsi que la présence de la nappe à faible profondeur ;
  • Enfin, le chemin de halage passant à proximité du tronçon, cela impliquait de détourner les itinéraires des voies piétonnes et vélos (notamment le circuit touristique Paris – Londres).

La solution choisie par le SIARP a donc été de réhabiliter plutôt que de reconstruire, pour limiter l’impact du chantier sur la zone, en utilisant notamment la technique du chemisage des canalisations existantes (insertion d’une gaine durcie à l’intérieur des conduits). Cette réhabilitation impliquait de dévoyer les eaux usées de la zone sur une grande distance, de plus de 400 mètres.

Pour répondre à cet enjeu et à ses spécificités techniques, Xylem a été choisi par le SIARP pour installer un système de bypass pendant 9 mois, d’octobre 2023 à juin 2024. D’une capacité pouvant passer de 200 m3/h la nuit à 1 800, voire 2 000 m3/h lors de fortes pluies, la solution Xylem était composée de 2 systèmes de pompages (un dans la branche « Bas de la boucle » et l’autre dans la branche « Conflans ») pour dévoyer les eaux du réseau de chaque côté du regard principal et ainsi permettre la réhabilitation du réseau.

Système de pompage branche « Bas de la boucle » Système de pompage branche « Conflans »

  • 4 pompes NP 3301 de 55 kW chacune
  • 1 bâche de pompage de 4 m sur 3 pour les deux pompes principales et 2 bâches supplémentaires de 2 m sur 2 placées de chaque côté pour les pompes secondaires

À propos du SIARP

Le SIARP a pour mission d’assurer le service public d’assainissement avec des objectifs de santé publique et de préservation de la qualité des eaux. C’est un syndicat mixte qui assure la collecte, le transport et le traitement des eaux usées pour environ 240 000 habitants, répartis sur un territoire de 43 communes :

  • 13 membres de la Communauté d’agglomération Cergy Pontoise,
  • 24 membres de la Communauté de communes Vexin centre,
  • 6 membres de la Communauté de Communes Sausseron-Impressionnistes.

Le SIARP gère environ 1 000 kms de réseaux, 147 postes de refoulement et 13 stations d’épuration sur 4 bassins versants.
Le SIARP est constitué d’une cinquantaine d’agents, composée de femmes et d’hommes spécialisés qui œuvrent avec professionnalisme et dévouement au service des usagers. 
Suivez-nous sur www.siarp.fr – Facebook (SIARP95), LinkedIn (SIARP 95) et YouTube (SIARP 95)

À propos de Xylem

Xylem (XYL) est une entreprise mondiale classée au Fortune 500, spécialisée dans les solutions globales pour l'eau. Nous aidons nos clients et communautés à construire un avenir plus sûr en matière de gestion de l'eau. En 2023, nos 23 000 employés ont généré un chiffre d'affaires pro forma combiné de 8,1 milliards de dollars, permettant ainsi l'optimisation de la gestion de l'eau et des ressources grâce à l'innovation et à l'expertise. Rejoignez-nous sur https://xylem.com/fr-fr/ et « Let's Solve Water ».